自動的にクリア
内蔵画像処理による自動 3D デパレタイズソリューション
パレタイズは、イントラロジスティクスでも最も要求の厳しい業務の 1 つです。出荷直前の手順としてカートン、袋、ボトルのパッケージなどをパレットに積み上げるときに、効率性が求められます。同じことが、荷受け場所から貨物をデパレタイズするときにも当てはまります。自動パレタイズソリューションは、従来型でもロボット支援型でも、生産性と効率性を大きく向上させます。
業界では常に、柔軟なパレットパターン、低いサイクルタイム、最小の空間要件を備えたイノベーションを探し求めています。こうした状況から、パレタイズロボットシステムの重要性がますます高まっています。このシステムは必要とされる柔軟性を提供し、変化するニーズや製品にも容易に調整できます。したがって、コストを大幅に節約できる可能性を秘めています。ロボットによるパレタイズにより、各種のパックを扱う場合のスループットが大幅に増加します。ただし、従来のロボットによるパレタイズとデパレタイズは、柔軟性に欠けることが多く、設置に時間がかかります。この理由は、「視覚」で確認できず、移動または変形した貨物に対応できないためです。
このようなロボットに視覚機能を持たせて動作させるため、バンコクに拠点を置く Speed Solution Group Ltd. はタイの ABB Robot と協力して、自動化 3D パレタイズビジョンソリューションを開発しました。IDS の Ensenso 3D カメラを使用して、ABB のロボットはさまざまなサイズと形状の貨物を、高い精度と信頼性で、全自動でデパレタイズします。