AI の時代が到来
ユーザーフレンドリーな構成キットとしての AI Vision
AI ベースの画像処理は、さまざまな分野における多数の企業の競争力を向上させます。最初の用途をすでにテストして実装した企業は、どれだけ迅速に良い成果を達成できるかに強い関心を寄せています。しかし残念ながら、AI ビジョンはまだ全面的には使用されておらず、完全に普及していません。それは、謳われているほど (まだ) 直感的でも使いやすくもないからです。さらに、適切なトレーニングデータの準備には、ニューラルネットワークがこのデータからどのように総合的な結論を計算し、この結論をどのように評価するかについて、基本的に理解している必要があります。必要とされる専門知識がなければ、この作業には時間とコストがかかります。
しかし、使い勝手が良くなり、結果を説明しやすくなることで、AIビジョンに対する信頼感や受容性が高まります。
AI ビジョンエコシステムのIDS NXTが、機械学習に加えてアプリケーションのワークフロー全体を直感的にマッピングし、詳細な専門知識を必要とせずに時間とコストを節約して個々のソリューションを導入することをサポートする技術的な記事をお読みください。