フレームレートを超えて
イベントベースのセンサー技術により、高速な動きを低データレートでキャプチャ
速い動きを正確に取得して分析することは、容易なことではありません。高解像度センサーと高フレームレートを備えた高速カメラは、詳細な情報を提供しますが、保存、送信、処理が必要な膨大な量のデータを生成します。しかし全く異なる方法で、より効率的に、より少ないデータで動き情報をキャプチャすることも可能です。
自然界と人間の脳から着想を得た新しいセンサー技術が、まさにこのアプローチを採用しています。不要な画像情報を大量に生成するのではなく、この技術は実際に変化している部分にのみ焦点を当てます。その結果、データ量を大幅に削減しながら、高精度な動き情報を得ることができます。これにより、特に速度と効率が重要なアプリケーションにおいて、全く新しい可能性が拓かれます。
当社の技術記事では、イベントベースの画像処理が従来の画像ベースの画像処理とどのように異なるか、また、どのようなアプリケーションに役立つかをご説明しています。
お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。
ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。