IDSケーススタディ:AIと画像処理で実現する効率的な繊維リサイクル
古着のインテリジェントな仕分け
使用済み繊維製品の量は増え続けていますが、現在、クローズドループでリサイクルされているのは1%未満です。手作業での選別はすでに限界に達しています。
アウクスブルク繊維技術研究所(ITA)の「Recycling Atelier」は、よりスマートなアプローチを実践しています。AI ベースのソーティングシステム「DETEX」は、繊維製品を自動かつ高精度に分類します。人工知能と2台の高解像度uEye XCカメラを用いて、素材や衣類の特性を認識し、定義されたカテゴリへ分類します。これにより、効率的な繊維リサイクルの実現に大きく貢献します。
お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。
ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。