IDS peak Cockpitでの画質評価と自動機能の活用方法
Vision Channelにハウツー動画を2本新規公開
IDS peakシリーズに、新たに2本の関連動画が加わりました。1本目では、カメラ画像の品質評価方法をご紹介します。2本目では、環境変化に応じて画像を最適化する自動機能について解説します。
1本目の動画では、Rob WebbがIDS peak Cockpitの解析ツールを分かりやすくご紹介します。ラインプロファイル、Pixel Viewer、クロスヘア機能を使って、明るさ、フォーカス、ホワイトバランスを確認できます。必要に応じて、IDS peak Cockpit上で個々のピクセルを確認したり、簡易的な測定を行うことができます。
2本目の動画では、さらに自動画像最適化機能について詳しく解説します。明るさ、ホワイトバランス、ブラックレベル、フォーカスの自動制御機能と、それらが調整する各種設定項目について詳しく説明します。さらに、各機能を実際のアプリケーションに合わせて設定する方法もご覧いただけます。
お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。
ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。