暗い背景にクリック矢印が付いたHDRアイコン

照明条件が最適でない環境での撮影:HDRモードの比較

Vision Channel:HDRの基礎を学び、9月22日のライブ配信で実際に体験しましょう

強烈な日差しや暗部への埋没など、厳しい照明条件は多くのビジョンアプリケーションにおいて日常的な課題です。HDRはより多くの画像情報を取得し、極端に明るい部分や暗い部分の詳細情報を活用できるようにします。目的は人の目に美しく見える画像を生成することではなく、機械による信頼性の高い解析に必要な画像情報量を最大化することです。ただし、このデータを活用するには適切なHDR形式および表示形式が必要です。

これを実現する方法はいくつかあります。IDSではClear HDR、Quad HDR、Sequence HDRといった手法を提供しています。それぞれどの用途に最適なのでしょうか。Vision Channelの最新動画では、輸送、溶接、物流、顕微鏡検査の事例を交えながら、各手法の比較とHDR画像処理、トーンマッピング、表示技術の基礎を解説しています。

9月22日のVision Channel Liveでは、Rob WebbがHDR画像を産業用画像処理向けデータへ変換するプロセスを実演します。具体的な事例を用いながら、IDSカメラおよびIDS peakを使用した一連のワークフローをご紹介します。解析に適したデータと可視化に適したデータの違いに加え、IDS peak SDKを用いて各手法を自ら評価・比較する方法も学べます。Sequence HDRにより、このようなワークフローをIDSカメラ製品群のほぼ全ラインアップで利用できます。

お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。

ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。