Ecovadisブロンズメダルのロゴ

EcoVadis 評価でブロンズメダルを獲得

IDS、評価対象企業の上位 35% にランクイン

IDS は、環境・社会・経済の観点から持続可能な企業成長に責任を持っています。EcoVadis 評価への参加を通じて、ステークホルダーに透明性を提供し、持続可能性が企業戦略とプロセスに深く組み込まれていることを示しています。EcoVadisは、企業向けの信頼性の高いサステナビリティ評価を提供する世界有数のプロバイダーの一つです。

昨年の初回評価では100点満点中55点でしたが、2025 年の評価では大幅にスコアが向上しました。今回 IDS は 70 点を獲得し、評価対象企業の上位 35% に入る結果となりました。これにより、初の EcoVadis ブロンズメダルを受賞しました。企業全体の CSR 方針導入など、責任・透明性・持続可能な取り組みの分野で特に大きく前進しました。

シルバーメダルには、わずか 2% 届きませんでした。これは、今後も持続可能性マネジメントを継続的に強化する上でさらなる励みとなります。

お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。

ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。