暗い環境で撮影されたボードレベルカメラ

新しいボードレベルカメラ:光感度が高く、NIR領域で強力

Sony Starvis 2 センサー IMX664 と IMX676 が uEye XLS ファミリーでも使用可能に

uEye XLS シリーズに Sony Starvis 2 センサー IMX664(1/1.8" ローリングシャッター、4 MP)と IMX676(1/1.6"インチ ローリングシャッター、12.5 MP)が加わりました。そのため、小型で手頃な価格のボードレベルカメラは、高い光感度と優れた画質が求められる作業に最適です。

お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。

ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。