限られたスペースでも実現するプロセスモニタリング
Sony IMX900グローバルシャッターセンサーがuEye Liveボードレベルシリーズを強化
コンパクトで組み込みやすく、大量導入プロジェクトにおけるコスト効率を考慮して設計された新モデルとして、3.2MP Sony IMX900カラーセンサー搭載機種をuEye SLEモニタリングカメラシリーズに追加します。
このグローバルシャッターセンサーは動体を歪みなく撮影できるだけでなく、高感度性能と向上した入射角特性により、厳しい条件下でも鮮明で高精細な画像を提供します。
コンパクトな45×45mmのボードレベル設計に加え、Cマウント、Sマウント、またはレンズマウントなしの構成から選択できるため、設置スペースが限られた環境でも柔軟に組み込むことができます。GigE接続、MJPEGおよびH.264ストリーミング、カメラ内メモリーへのイベント記録機能、さらにAmbarella SoCベースのエッジ技術など、多彩な機能を備えています。これによりuEye SLEは、限られたスペースでも機械設備やシステム、自動化プロセスにおけるプロセスモニタリング向けの信頼性の高いソリューションとなります。
お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。
ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。