IDS peak Cockpitで安定したカメラ接続と録画保存を実現する方法
Vision Channelで配信中のIDS peak動画シリーズ
6月に、産業用カメラ向けソフトウェアパッケージ「IDS peak」の動画シリーズを公開しました。今回はその中から2本の動画をご紹介します。
安定した画像処理を実現するには、システム再起動やネットワーク環境の変更後でも、常にカメラへ確実にアクセスできることが重要です。1本目の動画では、Rob WebbがIDS peak CockpitでIDS GigEカメラの固定IPアドレスを設定する方法を解説します。
IDS peak Cockpitでは、単一フレームから自動ビデオシーケンスまで、カメラの映像をすべて記録できます。2本目の動画では、オフライン解析用の画像データを効率的に保存する方法と、用途に応じた録画設定の調整方法を解説します。手動および自動保存に加え、画質・フレームレート・システム負荷のバランスを取って安定運用する方法も紹介しています。
お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。
ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。