青い背景に表示されたソフトウェア「IDS peak」の各種アイコン。手前にはアプリケーションアイコン。

IDS peakで画像への注釈追加、測定、ワークスペース保存を行う方法

Vision Channelに新しいハウツー動画を2本追加

新たに公開された2本の動画では、IDS peak Cockpitの実用的な機能をご紹介しています。これらの機能を使用することで、画像への注釈追加や、繰り返し利用する設定の保存が可能です。

1本目の動画では、Rob Webbがオーバーレイ機能と測定ツールを紹介しています。これらを利用して、画像内の特定領域を強調表示したり、テキストを追加したり、カメラのメタデータを表示したりすることができます。また、色、表示スタイル、描画オプションを用途に応じてカスタマイズできます。実際の寸法単位による測定を行うために、Cockpit内で画像を直接キャリブレーションすることも可能です。その過程で、画像ベース測定の限界についても学ぶことができます。

2本目の動画では、ワークスペース機能の活用方法を紹介しています。前述のオーバーレイだけでなく、カメラ設定や画像処理パラメータも保存できます。複数台のカメラを使用する構成であっても、ワークスペース内から簡単に呼び出して読み込むことができます。繰り返し行うセットアップ作業の時間を短縮するため、プログラム起動時にデフォルトワークスペースを自動で読み込むことも可能です。

お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。

ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。