Adigo nPaxシステム、uEye CPカメラで車内の乗客を検出

地域交通の透明性と予測可能性を高める、カメラベースのフェリー乗客数カウント

カメラによる乗客数カウント

乗客数の正確な記録は、交通会社にとって不可欠です。時刻表の最適化、容量の有効活用、地域公共交通の効率的な運営に役立ちます。この課題に対する最新のソリューションが、カメラベースの乗客数カウントです。インテリジェントな画像処理システムが、手作業によるカウントを必要とせずに、乗降客数を自動的に正確に記録します。ノルウェーの企業Adigo Mechatronicsは、フェリー用に特化したこのようなシステム「Adigo nPax」を開発しました。必要な画像は、IDS Imaging Development Systems GmbHの産業用カメラから提供されます。さて、この技術はどのように機能し、どのようなメリットがあり、どこで使用されているのでしょうか?

アプリケーション

国際海運規制では、フェリー運航者は乗船客の正確な人数を把握することが義務付けられています。これは従来、発券手続きと併せて行われていました。しかし、自動化が進む中で、フェリーの乗船はフリーフローモデルへと移行しています。車両と乗客は、従来のチケット検査やゲートなしで、直接フェリーに乗り込むことができます。カメラ、センサー、デジタル料金徴収技術などの自動化システムが、車両のナンバープレート番号や乗客数をリアルタイムで記録します。その目的は、長い待ち時間や手作業による検査がなく、迅速でスムーズな乗船プロセスを実現することです。

しかし、移動中の乗り物内の乗客数をカウントすることは依然として困難であり、特に乗客の数が多い場合や、小さな子供が色付きの窓のある車両に座っている場合などには、スタッフを必要とするケースが多くあります。そこでAdigo nPaxシステムが役立ちます:カメラとAI支援アルゴリズムを組み合わせることで、乗客数を自動的に記録し、船のログシステムに直接送信します。データは一元的に記録され、当局や内部プロセスで利用可能です。必要に応じて、乗組員はモバイルデバイスを使用して手動でカウントを確認できます。訂正はすべてシステムの継続的な改善に役立ちます。

Adigo nPaxによる乗客カウントの図解
Adigo nPaxによる乗客カウントの実現

正確な乗客データによる効率化

Adigo nPaxを使用することで、乗客数の正確性と運用効率を大幅に向上させることができます。特別に選定された産業用カメラとカスタマイズされた照明ソリューションにより、車両の高速走行時でもクリアな画像を確実に撮影します。データは現場で直接分析されます:最先端のAIモデルが画像をリアルタイムで処理し、システムを通過するすべての車両の正確な乗客数を即座に提供します。データセキュリティの観点から、すべての画像データは車両内でのみローカルに利用されます。外部への保存や送信は一切行われません。これは、乗客のプライバシー保護のための前提条件であり、重要な要素です。このシステムは、Arsvågen-Mortavika間で1年以上運用されています。

車両がAdigo nPaxシステムを通過
Adigo nPaxは、システムを通過するすべての車両の正確な乗客数を即時提供します。

「何百台もの車両を対象とした制御テストでは、98%を超える計数精度が確認されています。色付き窓、チャイルドシートカバー、ノルウェー沿岸特有の天候の変化などの課題にもかかわらず、Adigo nPax は信頼性の高い正確な結果を提供しています。」

— André Ødegårdstuen、Adigo Mechatronics製品開発者 —

卓越した光感度を備えたカメラ

使用されているカメラは、IDS が提供する GigE uEye CP です。コンパクトなマグネシウムハウジング(29 x 29 x 29 mm)は、重量が約 50 g と軽量かつ堅牢で、産業用途に最適なカメラです。オートメーション、医療技術、ライフサイエンス、農業、物流、交通、輸送などの分野での作業におすすめです。

Adigoは、IDSの製品ラインナップで最も感度の高いセンサーの一つであるe2vの1.3メガピクセルCMOSセンサーを搭載した特に高性能なモデルを採用しています。CCD品質の優れた光感度に加え、動作中に切り替え可能な2つのグローバルシャッターとローリングシャッターのバリエーションがあり、変化する要件や環境条件に対応する柔軟性を最大限に高めています。さらに、最大4つの関心領域(AOI)を設定可能です。これにより、複数の特性を同時にチェックしたり、異なるパラメータで一連の露光撮影を実行することができます。

「このカメラを採用したのは、重要な波長域で卓越した感度を備え、要求されるフレームレートで高品質の画像を提供するからです」と、Ødegårdstuen 氏は述べています。「IDS peak C++ インターフェースにより、Adigo nPax システムへのシームレスな統合が実現し、堅牢で効率的な動作が可能になりました。」

Adigo nPaxシステムの全体像とクローズアップ
カスタマイズされた照明ソリューションとAIを搭載した産業用カメラが、すべての乗客を確実に検知します。

今後の展望

自動乗客数カウントソリューションへの関心は、Adigo が拠点を置くノルウェーだけでなく、国際的にも急速に高まっています。この背景には、公共交通機関を最適化するための効率的かつデータに基づいたソリューションの需要の高まりがあります。自動システム、特にカメラ技術に基づくシステムは、正確な乗客数をカウントするだけでなく、交通の流れに関する貴重な知見を提供し、より効率的な資源活用を可能にします。持続可能性と効率性が公共機関においてますます重要になっている現在、このようなテクノロジーは、交通機関の未来に貢献しています。

Adigo Mechatronics

Adigoロゴ

Adigo Mechatronicsは、1996年からネットワーク化された未来のためのインテリジェント技術の開発に取り組んでいます。同社はカメラ技術、コンピュータビジョン、人工知能に特化しており、産業とモビリティ向けのスマートソリューションを提供しています。カメラベースの乗客カウントから農業における農薬使用量の削減、漁業における漁獲報告の自動化まで、多様な分野で活用されています。

uEye CP

使用モデル: UI-5240CP Rev.2.2