uEye Warp10 の隣には、非常に微細な材料サンプルと粒子の点群データが入ったシャーレが置かれている

IDSケーススタディ:マイクロメートル精度の材料分析

微小粒子のリアルタイム高速画像解析

精密な材料分析は、製薬業界や食品業界から建材、バイオテクノロジー、環境科学に至るまで、多くの産業分野で中心的な役割を果たしています。

品質保証や材料挙動の予測においても、粒子の精密な特性評価は不可欠です。しかし、粒子は形状や起源が大きく異なり、粉末、液体、錠剤、砂、マイクロプラスチック、顔料など多岐にわたります。この多様性を分析するために、研究機関は精度、効率、実用性のバランスを取る必要があります。特に重要なのは精度と再現性であり、粒子サイズ分布のわずかな違い(マイクロメートルやナノメートル単位)でも材料特性に大きな影響を与える可能性があります。一方で、生産現場では高スループットが求められ、測定品質を損なうことなく多数のサンプルを迅速に分析する必要があります。

オーストリアのAnton Paar GmbHは、粒子特性評価を専門としています。同社の装置は、動いている粒子の高速画像を取得するよう設計されています。その動的画像解析装置における重要な構成要素のひとつが、uEye Warp10カメラです。

お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。

ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。