ドイツ本社に自社 EMC 測定キャビン
開発中の排出量と耐干渉性の測定
私たちは、非常に高い社内生産率により、「Made in Germany」の高い製品品質を保証しています。社内生産と品質保証のためのハイエンドの特殊機械への定期的な投資がこれを確実なものにしています。最近では、ドイツ・オーバーズルムにある本社に、自社のEMC測定キャビンを建設しました。将来的には、新規開発や既存製品の電磁適合性を自社内でテストできるようになるでしょう。
「私たちの製品は徹底的なテストを受けます。外部の試験機関から独立することで、これらのプロセスをさらに改善し、必要な調整をより迅速に行うことができるようになります。こうすることで、特に開発サイクルの短縮を目指しています」と IDS の経営陣は説明します。
お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。
ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。