3D ビジョン:Ensenso Bのモノクロモデルが登場
5 MPモノクロセンサーにより、細部まで精細な3D再構築が可能な卓越した3Dデータ品質を実現
Ensenso Bシリーズでは、ネイティブカラー情報を含む3D点群と、至近距離での細部まで鮮明な最高解像度の3D点群のいずれかを選択できるようになりました。
新しいEnsenso B「モノクロ」は、RGBセンサーの代わりに2つの高解像度モノクロ画像センサーを使用することで、3Dデータの品質を次のレベルに引き上げます。これにより色情報は失われますが、2つの2Dモノクロセンサーの5MPの解像度により、非常に高い空間精度が得られます。シャープなディテールの深さと正確性は、絶対的な精度が不可欠な要求の厳しいアプリケーションに新たな可能性をもたらします。
最高感度、すなわち高コントラストパターン投影によるステレオ画像の場合、モノクロ画像センサーを搭載した他のすべてのEnsensoモデルと同様に、内蔵レーザープロジェクターは青色光で動作します。この点以外では、新しい「モノクロ」Bシリーズモデルは、RGBモデルと同様に、極めて短いワーキングディスタンス(20cm〜)で高品質な3D画像を実現します。
新型Mono-Bの卓越した細部の鮮明さと奥行きの正確性を、ぜひその目でお確かめください。
お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。
ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。