特別な要件?カスタマイズカメラの入手方法
uEye ACP:1台から購入可能で、コストパフォーマンスが高く、すぐに入手可能で、可変性が高い
「レンズマウントのないGigEカメラで、M12コネクターを追加し、センサーボードにフレックスケーブルで接続するのも 悪くない…」カメラの要件はアプリケーションによって大きく異なります。標準のカメラが使用できない場合、どうすればいいのでしょうか?
この問題を解決するには、カスタマイズ開発とモジュール式の uEye ACP シリーズという 2 つの方法があります。モジュール式システムにより、ボードレベルカメラを簡単に構成できます。これにより、開発コストを削減し、カスタマイズされた製品でも1台から利益を出すことができます!
カメラの基本バージョンは、ロジックボード(USBまたはGigE)と直接プラグイン可能なセンサーボードで構成されています。バリエーションの豊富さはセンサーの選択から始まります:このシリーズでは、0.5MPから20MPまでの幅広いレンジを提供しています!
オンライン・コンフィギュレーターで希望のコネクター、レンズホルダーオプション、センサーボードエクステンションを選択することにより、カメラをさらにカスタマイズすることができます。ご要望に応じて、当社のチームがコンポーネントをさらに改良することも可能です。カスタマイズカメラへの道はとても簡単です!
お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。
ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。