uEye SCPモニタリングカメラの市場投入
プロセスモニタリング用 uEye Live 製品ラインの生産を開始
スタートの合図が出されました:当社の新しい「ストリームチーム」uEye Liveが量産体制に入ります。まず、業界標準の筐体バージョンとしてuEye SCPカメラをご提供いたします。Sony Starvis 2 テクノロジーと統合 ISP を搭載した IMX678 センサーにより、わずか 29x29x29 mm のこのカメラは、照明条件が厳しい場合でも、FullHD ビデオストリームで最高画質を実現します。
uEye Liveシリーズのカメラは、RTSPプロトコルとH264圧縮、またはHTTP経由のMJPEG形式によるモニタリングとストリーミングを可能にします。また、カメラのメモリにビデオシーケンスをイベントベースで録画することもできます。これにより、いつでも「過去を振り返る」か「ライブ」で、あらゆる状況を詳細に把握できるようになります。
省スペースのuEye SLEシングルボードモニタリングカメラはまもなく発売予定です。
お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。
ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。