IDSを訪問する14名のMIT REAP代表団、社屋壁面の前で

MIT REAP代表団がIDSを訪問

国際代表団がハイルブロンを訪問 — IDSはイノベーションネットワークでの強みを示す

1月27日から30日にかけて、ハイルブロン市は、Dieter Schwarz Foundation(ディーター・シュワルツ財団)およびCampus Founders(キャンパス・ファウンダーズ)が主催する、著名なMIT REAPプログラムの国際代表団を迎えました。参加者は、IDS、AUDI、SCHUNK、ならびにAIイノベーションパーク(IPAI)などを訪問しました。

当社にとって、今回の訪問は大きな意味を持ちます:IDSは一流の産業企業と並んで言及され、ダイナミックに成長するネットワークの中で重要な技術パートナーとして認識されています。ハイルブロンは、企業・自治体・スタートアップが協力してイノベーションを推進する、未来技術の国際的なホットスポットとしてますます注目を集めています。当社の積極的な取り組みは、IDSの立場を強化し、当社の進路を確かなものとします。

2時間のプログラムの中で、代表団の方々には当社の沿革や概要を簡潔に説明しました。ヤン・ハートマン(マネージングパートナー)とシグリッド・レーグナー(ビジネスイノベーション&エコシステム責任者)は、当社の歩み—技術的ルーツから現在の中核製品、そしてイノベーションネットワークにおける当社の役割まで—を説明しました。続いて、マティアス・フムラー(生産・物流責任者)とライナー・バータウ(ハードウェア・産業技術部門マネージャー)が代表団を開発・生産施設へ案内しました。ゲストの方々にはビジョンが製品へと形作られる過程を直接体験していただきました:当社のカメラがどのように製造されているか、EMCラボで電磁両立性がどのようにテストされているか、光学ラボでどのような精度が求められるか、そしてAI技術が今日どのような役割を果たしているかが明らかになりました。

シグリッド・レーグナーは今回の訪問を次のようにまとめています:「IDSがAudiやSchunkと並んで言及され、成長するハイルブロンのエコシステムにおいて重要な技術パートナーとして認識されていることは、当社がこの地域に対して果たす貢献がいかに重要になったかを示しています。」

MIT 地域アントレプレナーシップ育成促進プログラム(REAP)は、マサチューセッツ工科大学が運営する国際的に著名なプログラムです。世界中の地域が高性能なイノベーションおよびスタートアップエコシステムを構築することを支援しています。各チームは2年間にわたり、起業家精神、技術開発、地域価値創出を促進するための戦略を策定します。
ハイルブロンが同プログラムに参加し、IDSが代表団の訪問先の一つとなったことは、当地域の国際的存在感が高まっていることを示しています。

ディーター・シュヴァルツ財団は、教育・研究・起業支援に取り組む非営利組織であり、ハイルブロンをイノベーションの主要拠点として強化しています。その取り組みには、教育キャンパスに位置するダイナミックなスタートアップ及び共同イノベーションハブ「Campus Founders」が含まれ、起業家精神を促進し、新興企業と既存企業との協業を支援しています。さらに、同財団は欧州でも他に類を見ないエコシステムであるAIイノベーションパーク(IPAI)の開発を推進しており、責任あるAIの研究・開発・応用を統合し、企業・スタートアップ・学術界をつなぐ役割を担っています。

MIT REAPプログラムの訪問者グループ、IDS滞在中にブランドウォールの前にて
著名なMIT REAPプログラムから14名の国際代表団がIDSを訪問
REAP代表団がIDSのハードウェア開発部門を見学
見学ツアーにて、IDSのハードウェア開発に関する説明を聞くMIT REAP代表団
IDS光学ラボを見学中のMIT REAP代表団
IDS光学ラボにて情報収集を行うMIT REAP代表団

お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。

ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。