視野内の制御性を強化。使用環境での保護性能も向上。
uEye Liveモニタリングカメラのソフトウェアおよびハードウェアの拡張
産業プロセスのモニタリングに求められる要件はますます高度化しています。そのためIDSは、uEye Liveカメラシリーズに新機能と堅牢なハードウェアを継続的に追加しています。
新しいソフトウェアアップデート1.2では、特定のプロセス状況を分析するためのオプションがさらに充実しました。デジタルPTZ(パン・チルト・ズーム)機能により、高解像度センサーの視野内でROI(関心領域)を柔軟にズーム・パンし、重要なシーンにフォーカスできます。設定可能なプライバシーゾーン機能により、機密性の高い画像領域をカメラ内で直接非表示にできるようになりました。インストール不要の新ツール「uEye Live Device Manager」は、ネットワーク内のすべてのカメラの迅速な統合と一元管理をサポートします。
uEye Liveシリーズは進化を続け、あらゆる条件下で信頼性の高いモニタリングを実現します。IP69K認証ハウジングとPoEを備えたモニタリングカメラ「uEye SFA」のエンジニアリングサンプルもぜひお試しください。このカメラは過酷な産業環境に特に適しています。
お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。
ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。