uEye SCP:新しい「ストリームチーム」
ストリーミング、モニタリング、イベント録画向け産業用カメラ
マシンを毎回開いて、コンポーネントが適切に動作しているか、摩耗していないかを確認したいと思いますか?おそらく答えはノーでしょう。カメラを使い、状況をモニタリングする方がずっと簡単です。コンシューマーモデルは広く入手可能ですが、リスクもあります。ほとんどの場合、販売期間が限られており、スペアパーツの入手が難しいケースが少なくありません。そこで、当社の新しいuEye Liveカメラシリーズの登場です。
これらのGigE産業用カメラはスタンドアロンでの運用を想定して設計されています。ウェブフロントエンド(HTTP)経由で簡単にアクセスできることに加え、ビデオストリーミング(MJPEG、H264)、ハードウェアアクセラレーションによるビデオエンコーディング、カメラメモリへのイベントベース録画などの機能も備えています。つまり、問題が発生した際には、カメラが貴重な「過去の記録」を提供してくれるのです。
間もなく新シリーズの最初のモデル、8.3 MP センサー IMX678 を搭載した uEye SCP を発売します。Sony Starvis 2 テクノロジーと統合 ISP により、29x29x29 mm のカメラで最高画質を実現します。
uEye SCPの量産は2025年1月末頃を予定しています。最初のボードレベルモデルはその後まもなく登場します。
お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。
ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。