IDSがIPAIのパートナーに参画
ハイルブロンのAIエコシステムに画像処理のノウハウを提供
IDS Imaging Development Systems GmbHは、ハイルブロンのIPAIにパートナーとして参画しました。この産業用カメラメーカーは、特にコンピュータビジョンおよびエッジAIの分野において、その専門知識をネットワークに提供しています。同時にIDSは、企業、研究機関、テクノロジーパートナーと連携しながら、新たなAIアプリケーションを共同で開発し、知見を共有するとともに、人工知能を取り巻く最新の課題について議論することを目指しています。
IPAIは応用人工知能のためのイノベーションプラットフォームであり、企業や機関のAI変革を支援しています。ドイツ・ハイルブロンで現在開発が進められているAIキャンパスを拠点として、IPAIは応用人工知能分野における欧州有数の中心地の構築を目指しています。このエコシステムには幅広い分野の専門知識が集まり、新しいアイデアやアプローチを探求し発展させることのできる環境が提供されています。
共に学び、実験し、発展させる
IDSは、このパートナーシップを通じてネットワークから得られる経験やインスピレーションを活用し、社内におけるAI活用をさらに発展させることを目指しています。また、この画像処理の専門企業は、「目の専門家(expert for the eyes)」としての自社のノウハウをコミュニティと積極的に共有し、コンピュータビジョンに関するテーマで中心的な役割を果たしたいと考えています。その中心となるのは、多くの産業向けAIアプリケーションにとって重要な次のような課題です。視覚データをAIで効果的に活用するにはどうすればよいか。AIはカメラ技術にどのような要件を求めるのか。また、AI技術をカメラ上、あるいはカメラ近傍でどのように活用できるのか。
「当社にとって人工知能は、単なる未来のテーマではありません。すでに現在の具体的な開発やアプリケーションに不可欠な要素となっています。その一方で、企業として単独では答えたくない、また答えることのできない課題も数多く残されています。重要なのは協業です。互いに学び合い、アプローチを共に探求し、それを活用して実際の現場で真の付加価値を生み出すソリューションを開発することです。IDSのManaging PartnerであるJan Hartmannは、「IPAIはそのための非常に魅力的な環境を提供してくれます」と述べています。
アイデアから実装へ
IDSは特に、知識共有と実践的な実験を組み合わせた取り組みに注力しています。新たな「AI Vision Circle」では、IPAIメンバーがAIベースの画像処理に関するアイデアを共有し、それらを共に発展させる機会が提供されます。また、Vision Readiness Checkやコンピュータビジョンのハッカソンを通じて、産業用カメラメーカーであるIDSは、参加者が可能性を見出し、具体的なソリューションを検証できるよう支援しています。さらに、参加者はプロジェクトにおいてIDS製カメラを借り受け、その活用方法について専門家のアドバイスを受けることができます。新たな要件や用途を共に探求することは、IDSが現在のユースケースの枠を超えて将来を見据える助けにもなっています。
カメラ上で直接実行されるAI
技術面においても、IDSは長年にわたり人工知能に取り組んできました。IDS NXTを通じて、同社はインテリジェントカメラを導入するための包括的なシステムを提供しています。そして、この専門技術は現在、産業プロセスモニタリング向けの製品群であるuEye Liveにもますます活用されています。AI対応のモニタリングカメラにより、エッジ環境でのAIベース画像解析が可能になります。IDSのパートナーであるDENKweitの高性能ニューラルネットワークは、高速な物体および位置検出、正確な荷物処理、効率的なコード読み取りといった代表的なタスクを実行します。
このパートナーシップは、IDSにとって将来のカメラやマシンビジョンに求められる要件について新たな視点をもたらします。産業界、研究機関、テクノロジー分野の関係者との対話を通じて、同社は新たな応用分野を早期に発見するとともに、vibe codingや量子コンピューティングといった技術の進歩がアプリケーションやビジネスモデルをどのように変化させる可能性があるのかを理解することができます。IDSは、こうして得られた知見を今後のカメラおよびコンピュータビジョン関連コンポーネントの開発に反映していく考えです。
画像: (© IDS Imaging Development Systems GmbH)
彼女は10年以上にわたり、企業概要、パンフレット、事例紹介の制作に携わり、企業関連トピックや技術的な製品コミュニケーションを支援してきました。戦略的B2Bコミュニケーションの経験を活かし、明確なメッセージと確かな根拠に基づくコンテンツを提供します。
ダウンロード
ワードファイルと画像のダウンロードはこちらから。 3,94 MB
お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。
お問い合わせ先
報道目的で背景情報、声明、画像が必要ですか?IDSの編集チームがお手伝いいたします。
ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。