IDS の設定可能な uEye-ACP シリーズのリモートボード付き産業用カメラ

uEye ACPシリーズ、ボードレベルカメラにカスタマイズオプションを追加

1台からでも高いコスト効果、すぐに利用可能、高い柔軟性

IDS産業用カメラファミリーは汎用性が高いものの、お客様の要件が極めて特殊であるため、カスタマイズされた開発が望ましい場合もあります。しかし、この方法を取れるのは数量が多い場合に限ることが多いのです。このため、uEye ACP シリーズを開発しました。モジュール式の設計原理により、さまざまなカメラバリエーションに対応できます。オンライン・コンフィギュレーターは、在庫から入手可能な珍しいモデルを組み合わせることができます。理念に忠実に:妥協するのではなく、妥協せずに幸せになること。

IDS Imaging Development Systems は、センサーボード、コネクター、レンズホルダーなど、uEye ACP シリーズに不可欠なカメラコンポーネントをすべて、自由に組み合わせられる標準モジュールとして開発しました。USB3およびGigE Visionインターフェース、さまざまなコネクターオプションを備えたコネクターボード、フレックスケーブル、0.5MPから20MPまでの幅広いイメージセンサーなどを取り揃えています。カスタマイズされたボードレベルカメラは、個々のプロジェクトによくある開発サイクルを必要とせず、1台から購入可能です。さらに、お客様はカメラを完全に組み立てた状態で受け取ることも、個別の部品として受け取ることもできます。IDSの常として、出荷前の入念なテストと「Made in Germany」の品質は、いずれの場合も保証いたします。

uEye ACP 製品ラインに加えて、当社は産業用カメラのカスタマイズ開発プロジェクトも承ります。ご要望に応じて、経験豊富なチームが、個別の設計からハウジングの調整、基板エレクトロニクス、コネクター構成、ソフトウェアの調整まで、技術的に可能なあらゆることを行います。

詳細情報:https://www.ids-imaging.jp/acp-cameras.html

画像 (© IDS Imaging Development Systems GmbH)

uEye ACP カメラ側面図 (C マウントとフレックスストラップ付き)
モジュラーシステムにより、カスタマイズの幅が広がります。
uEye ACP キットのコンポーネントを並べて表示
uEye ACPは幅広い組み合わせが可能です。
IDS, Oliver Senghaas
Oliver Senghaas
Head of Marketing

2011年より、Oliver Senghaas(オリバー・ゼンハース氏)はIDSのマーケティング責任者として、当社のグローバルマーケティング戦略を推進しています。彼は企業広報、ブランド管理、デジタルキャンペーン、ホームページおよびB2Bウェブストアのコンテンツおよび機能開発、ならびに技術文書の作成を担当しています。彼の焦点は、技術と創造性を融合させ、IDSを産業用画像処理分野において明確に位置づけることにあります。

ダウンロード
ワードファイルと画像のダウンロードはこちらから。 1,27MB

お問い合わせ
ぜひご連絡ください。弊社チームがお手伝いいたします。

お問い合わせ先
報道目的で背景情報、声明、画像が必要ですか?IDSの編集チームがお手伝いいたします。

ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。