コンピュータビジョンとアイトラッキングにより、目視検査をトレーサブルに
概要
- 業界:
- 品質保証、製造業
- 使用カメラ:
- USB 3 uEye XLE
- 用途:
- デジタル品質管理プロセスにおいて、自動画像解析と手作業による目視検査を統合すること
- 課題:
- 不具合を確実に検出し、重複チェックを削減するとともに、検査結果を完全に記録すること
- ソリューション:
- QM.AIDはニューラルネットワークを用いて製品画像を解析し、異常の可能性があると判断された部品のみを担当者による目視検査へ引き継ぎます。
- 導入効果:
- 定型的な良品判定を自動化することで、検査担当者の負荷を軽減します。すべての検査結果がトレーサブルな形で記録されます。
顕微鏡が「考える」品質検査へ
一見すると見過ごしてしまうような小さな違いが、製品全体の品質を左右することがあります。わずかな寸法ずれや軽微な損傷、小さな異常であっても、その部品が品質基準を満たさなくなる原因となることがあります。そのため、目視検査には高い注意力と精度が求められます。しかし、人による検査である以上、個人の認識や判断による影響は避けられません。では、熟練検査員の目が持つ価値を活かしながら、どのように検査の客観性を高めればよいのでしょうか。
その課題に応えるのが、ドイツ・ゲレツリートに拠点を置くAntra ID GmbHのMQS QM.AIDです。この顕微鏡ベースの検査ステーションは、インテリジェントなコンピュータビジョンとアイトラッキング技術を組み合わせています。特許出願中のプロセスにより、自動画像解析と手作業による目視検査を単一のデジタルワークフローへ統合しています。この仕組みに必要な画像データは、IDS Imaging Development SystemsのUSB 3対応産業用カメラuEye XLEによって提供されます。定型的な判定は自動化して次工程へ進める一方、より慎重な評価が必要な箇所では人の専門知識を活用することを目指しています。
明らかな良品判定を自動化
品質管理には本質的な課題があります。一方では、不具合を可能な限り確実に検出し、検査内容を漏れなく記録する必要があります。他方では、重複した確認作業が余計な工数を生み出します。また、人手だけに依存した検査では、現在の製品品質を継続的かつ客観的に把握することが難しく、人による判断のばらつきも避けられません。MQS QM.AIDは、この課題を人と機械の役割分担によって解決します。検査開始前に、良品に関する情報をシステムへ登録します。その情報を基に、ソフトウェアがニューラルネットワークを用いて撮影画像を解析し、基準からの逸脱を検出します。異常が認められない部品は、自動的に次の生産工程へ進みます。一方で、システムが不具合の可能性を検出した場合は、その案件を担当者へ引き渡し、目視検査を実施します。
この仕組みによって検査員の役割そのものが変わると、Antra IDのマネージングディレクターであるAndrea Révész氏は説明します。「担当者は、すべての部品を同じレベルで検査する必要がなくなり、システムが異常を検出した部品に集中できるようになります。特に高い品質が求められる少量・中量生産の現場では、検査業務の負担を大幅に軽減できます。」
品質判断をトレーサブルに
異常が検出された場合の目視検査では、QM.AIDがカメラ画像とアイトラッキングシステムを組み合わせて活用します。これにより、検査担当者が製品のどの箇所を確認したかを記録できます。AIを活用したコンピュータビジョンが部品の評価を支援し、アイトラッキングが人による必要な目視検査の実施状況を記録します。システムはすぐに利用できる検査ステーションとして提供され、顕微鏡、パネルPC、アイトラッカー、リング照明、三脚システムがあらかじめ統合・校正・検証されています。用途に応じて、モニターは顕微鏡の横または上部に配置されます。人間工学に基づいて設計された作業環境も、本ソリューションの重要な要素の一つです。
記録機能も統合されています。検査結果はFactBase内のQM.AID FactSheetsにデジタル形式で保存され、その後の分析にも活用できます。ERPとの連携オプションにより、デジタルデータの流れをさらに拡張できます。本ソリューションは完全なオンプレミス環境で運用されるため、データや学習モデルはユーザーのネットワーク内に保持されます。その結果、従来の目視検査を中心としながらも、画像取得、自動一次判定、重点的な目視検査、そしてトレーサブルな検査結果の記録に至るまで、一貫したデジタルプロセスを実現しています。
品質判断の基盤となる画像データ
AIによる評価を行うためには、まず対象を確実に撮像する必要があります。そこで活躍するのが、IDSのUSB 3 uEye XLEです。このカメラは検査対象製品を撮影し、その画像データをQM.AIDソフトウェアへ提供します。カメラ画像は二つの役割を担っています。ニューラルネットワークによる解析の基盤となると同時に、異常が検出された際に担当者が目視検査を行うための表示画像としても利用されます。
Antra IDがカメラを選定する際には、インターフェース、センサー性能、処理速度、コンパクトなサイズ、そして価格を重視しました。カメラはIDS peakを介して統合されています。
「私たちにとって重要だったのは、顕微鏡ベースのシステムへコンパクトに組み込めるだけでなく、自社ソフトウェアから柔軟に制御できるカメラを選定することでした。USB 3 uEye XLEとIDS peakの組み合わせにより、ライブ画像を確認しながらでもQM.AID上で直接カメラ設定を変更できます。」
今後の展望
高度な画像処理技術の進化に伴い、自動化された目視品質保証の可能性も広がり続けています。そのためQM.AIDは、さまざまな検査業務に対応できるモジュール構造かつスケーラブルなシステムとして設計されています。主な対象は、不良品の流出による損失が大きい少量・中量生産の高度な製造現場です。Antra IDは、医療機器、自動車、航空、エレクトロニクス、機械工学などの分野での活用を想定しています。
このコンセプトは、単なる自動欠陥検出にとどまりません。機械が定型的な判定を担い、人は異常案件への対応に集中します。コンピュータビジョン、人による判断、そしてデジタル記録が連携することで、バリューチェーン全体にわたる効率的かつトレーサブルな品質プロセスの基盤を構築します。
Antra ID GmbH
Antra ID GmbHは、製造業向けソリューションを専門とする経験豊富な産業ITシステムインテグレーターです。ドイツ・バイエルン州に拠点を置き、製品品質や製造プロセス品質の向上と、全体的な業務効率の改善を支援するソリューションを開発しています。
彼女は10年以上にわたり、企業概要、パンフレット、事例紹介の制作に携わり、企業関連トピックや技術的な製品コミュニケーションを支援してきました。戦略的B2Bコミュニケーションの経験を活かし、明確なメッセージと確かな根拠に基づくコンテンツを提供します。
プロジェクト
プロジェクトにおいて、どのようなサポートが必要ですか?当社チームが適切なソリューションを見つけるお手伝いをします。
Vision Channel
マシンビジョンに関するビデオとライブセッション
ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。