uEye XCP によるワイヤーボンディング

半導体製造における極細ワイヤーの位置決めと検査用2Dカメラ

マイクロメートル精度の配線

ワイヤーボンディングは半導体製造における重要な工程です。直径15~75マイクロメートルの極細ワイヤは、半導体チップと他の部品との間に極小の電気接続を形成するために使用されます。ボンドワイヤー間の距離は、多くの場合100マイクロメートル未満です。たとえわずかなズレであっても、接続エラーにつながる可能性があります。そのため、ワイヤーボンディングには最高の精度が要求され、さまざまな用途に使用される高性能エレクトロニクスの製造の基礎となります。オーストリアのブラウナウにあるF&S BONDTEC Semiconductor GmbHは、ワイヤー位置の正確な決定と品質保証のために、IDS Imaging Development Systems GmbHの産業用カメラを使用した画像処理技術を利用しています。

アプリケーション

ワイヤーボンダーの自動化の範囲はさまざまです。手動装置の場合、対応する接続を行う前に、各ボンド位置に手動で接近する必要があります。半自動装置は、最初のボンディングの後にワイヤーを自動的に位置決めしてワイヤーブリッジを形成します。全自動装置では、構造認識システムを使用してチップの位置を決定します。ここでは、すべてのワイヤーブリッジの製造が完全に自動化されています。オペレーターは、ボンダーのワイヤーまたはツールを適宜交換し、積み下ろしを行うだけです。

F&S Bondtec社では、特に56iシリーズの半自動機と86シリーズの自動ワイヤーボンダーにおいて、IDS産業用カメラによる画像処理を生産工程の様々な作業に使用しています。「当社のワイヤーボンディングは、あらかじめ配置されたマイクロチップやその他のコンポーネントをプリント基板上の異なる接点に接続し、チップに生命を吹き込みます。しかし、上流工程では、部品の位置ずれが生じることがあります。当社の機械は、IDSカメラ画像と当社独自の画像認識ソフトウェアを使用してこれらの位置の不正確さを判断し、それに応じてワイヤーボンドの位置を更新する必要があります」と、F&S Bondtec社のマネージングディレクター兼CTOであるJohann Enthammer氏は説明します。

56iシリーズ ワイヤーボンダー
半自動ワイヤーボンダー56iシリーズの製造には、画像処理が使用されています。

各接合プロセスでは、接合ブリッジをセットアップするための超音波振幅、力、時間、動作シーケンスなどのパラメータも事前にプログラムする必要があります。これらのプログラムを作成する際にも、カメラのフィード画像が使用されます。例えば、ライブ画像でワイヤをドラッグして位置を変更できます。また、画像をクリックして軸を調整することもできます。

ソフトウェア面では、同社が特別に開発した画像認識ライブラリを使用しており、位置/ピクセルマッピング、グレースケール認識、エッジ検出などに対応しています。

ゴールドプレート上のボンドサークルの可視化
ボンドサークル

ボンド接続の目視評価

接合プロセスが完了すると、カメラは再び使用さ れるとJohann Enthammer氏は説明します:「溶接後、オペレーターはカメラの画像でワイヤボンドを目視チェックします。特に、ボンドブリッジの位置と形状を評価します。このため、カメラ画像は接合工程で複数の役割を果たします。」

ひとつのシステムにつき1~7台の産業用カメラを使用します。タイプによっては、特にコンパクトでコスト効果の高いuEye XCP モデルが使用されます。29 x 29 x 17 mm と、C マウントの IDS ハウジングカメラとしては最小で、完全に密閉された亜鉛ダイカストハウジングを採用しています。ねじ式のUSB micro-B接続とビジョン規格(U3V / GenICam)との互換性により、組み込みが簡単です。F&S Bondtec はuEye CP カメラも採用しています。この小型の高性能カメラは、広範なピクセル前処理により最大限の機能を提供し、画像シーケンスをバッファリングするための内蔵 120 MB 画像メモリにより、マルチカメラシステムにも最適です。ユーザーは、多数の最新CMOSセンサーから選択することができます。また、わずか29 x 29 x 29mmのコンパクトなハウジングもポイントです。

カメラを選択

機種が小さく設計されていることと、Cマウントレンズ用のセンサーが多数用意されていることは、カメラを選択する際の重要な基準であり、低温での開発も同様でした。しかし、カメラの操作とプログラミングに必要なすべてのプログラミングインターフェースとソフトウェアツールを備えた無料のIDS peakソフトウェア開発キットも重要です。わかりやすい便利な機能により、直感的なプログラミングが可能になり、産業用カメラの運用を迅速かつ簡単に行うことができます。

Johann Enthammer氏はこのように述べています:「ドライバーは非常に安定したランタイム動作を示しています。簡単にプログラムできるAPIと、実行中のソフトウェアとのプラグ・アンド・プレイ機能は、私たちを納得させました。なぜなら当社のシステムには、さまざまなユースケースがあり、APIで問題なく実装できるからです。当社のマシンは、最大7つの異なるボンドヘッドを搭載できます。それぞれに異なるIDSカメラを組み込むことができます。」

「簡単にプログラムできるAPIと、実行中のソフトウェアとのプラグ・アンド・プレイ機能は、私たちを納得させました。当社のシステムには、さまざまなユースケースがあり、APIで問題なく実装できるからです。」

— Johann Enthammer氏、F&S Bondtec社マネージング・ディレクター兼CTO —

今後の展望

F&S Bondtec 社のワイヤーボンダーは、半導体製造における安定した接続を保証します。統合された画像処理により、システムの製造品質と生産性はさらに向上し、不良品の発生を防ぐことができます。同時に、カメラはオペレーターの負担を軽減します。スタンダードな製品に加え、同社はAIモデルを使用した特殊な機械やカスタマイズされたソフトウェアソリューションも開発しています。「当社のアプリケーションで人工知能を使用する可能性は、将来的に大いにあると考えています」とJohann Enthammer氏は言います。特にAIと組み合わせることで、画像処理は特に効率、精度、品質の面で、まったく新しい可能性を開きます。そして、IDSの幅広いポートフォリオのおかげで、マイクロメートル精度の結果を得るために、あらゆる用途に適した「目」を見つけることができます。

F&S BONDTEC Semiconductor GmbH

F&S Bondtecロゴ

F&S Bondtec 社は、デスクトップ型ボンダーとテスターの分野を世界的にカバーし、幅広い製造装置と試験装置を提供しています。その範囲は、すべてのワイヤーボンディング工程とすべての試験方法を1つのマシンベースに統合したデスクトップ型マイクロファクトリーにまで及びます。1994年の創業以来、数千台のワイヤーボンダーとボンドテスターが工場から出荷され、世界中の多くの研究所、開発部門、パイロット生産ライン、生産施設で使用されています。

uEye XCP

使用モデル:U3-3680XCP Rev.1.2

uEye CP

使用モデル:U3-3040CP Rev.2.2