クロック比較
アプリケーションで複数のカメラからの画像データを処理する必要がある場合、正確な時刻または正しい時間的順序での画像を記録が、その後の処理に重要であることが多くあります。タイムスタンプを提供すれば、さまざまな画像データへの時間基準を確立することができます。ただし、カメラのタイムベースが正確に一致することが重要です。IDS GigE Vision カメラは、Precision Time Protocol(PTP)を使用して、ファームウェア 2.2 以降と簡単に同期することができます。
PTP を使用した IDS GigE Vision カメラの同期
Precision Time Protocol(PTP)は、ネットワーク経由で接続されたデバイスの時刻同期を可能にする時刻同期規格(IEEE1588)です。この規格をサポートするカメラは、指定された周期でタイムマスターと同期メッセージを交換します。各送受信時のタイムスタンプ情報に基づいて、カメラの内部カウンターが高精度で補正され、同期を合わせることができます。
すべての IDS GigE Vision カメラは、カメラファームウェアバージョン 2.2 を搭載することで PTP 互換になります。
PTP は USB 接続用に定義されたものではないため、このアプリケーションノートでは IDS GigE Vision カメラについてのみ言及します。
IEEE1588 タイムスタンプは、1970 年 1 月 1 日 00:00 をゼロ時刻として設定したエポックタイマーで、分解能 1 ns(1 GHz)を提供します。一方、ネットワークデバイス間の時刻同期の精度は、遅延や信号ランタイムの精度が低いため、マイクロ秒程度の範囲です。
PTP の使用例
PTP は、画像コンテンツの時間参照を使用するさまざまなアプリケーションの基礎を形成するベーステクノロジーです。これは、アプリケーションの要件とネットワークインフラの複雑さに応じて別々に生成することができます。
1. 相対タイムスタンプ同期
この場合、すべてのカメラは同じネットワークにあります。1 台のカメラがマスターで、それ以外のカメラはスレーブです。すべてのスレーブカメラのタイムスタンプはマスターカメラと同期されます。カメラは絶対タイムスタンプ(実時刻)を提供しておらず、追加の作業がなければ同期的にトリガーすることもできません。
利点:
- 相対タイムスタンプは、アプリケーションで、すべてのカメラの画像記録の時間割り当てを確立します。最初の画像と、異なるカメラの画像間の時間差です。
- 相対タイムスタンプは、追加の作業や特別なネットワークインフラへのコストなしで生成することができます。
2. 絶対時間とのタイムスタンプ同期
この場合、ネットワークカメラを外部のマスターと同期させます。この PTP マスターは、同期精度が著しく低下するハードウェアサポートを行わずに、いわゆる「ハードウェアタイムスタンプ」をサポートするネットワークカードでも可能です。必要はハードウェアに加え、PTP をサポートするソフトウェアも必要です(IDS peak には含まれません)。
利点:
- グローバル(実)タイムスタンプを持つ画像コンテンツを、アプリケーションの制限を超えて実時刻参照を持つ他のどの情報とも関連付けることができます。
- 画像コンテンツは、グローバル時刻参照を使用する他のアプリケーションや評価に使用することができます。
PTP の使用:「相対同期"
次のセクションでは、2 台の PTP 対応ネットワークカメラ間でタイムスタンプの「相対同期」を確立する方法の一例について説明します。
ハードウェアのセットアップ
ファームウェア 2.2 を搭載した 2 台の異なる IDS GigE Vision カメラ(GV-526xFA-C と GV-504xCP-M)を同じネットワークスイッチに接続します。追加のホスト PC は、カメラの制御と設定にのみ使用できます。カメラの PTP 同期には関与しません。
ソフトウェアのセットアップ
すべての PTP 設定機能は、"PtpControl" カテゴリのカメラの機能ノードマップにあります。これらの機能は、ファームウェアバージョン 2.2 以降で使用できます。PTP 同期を設定するには、ホスト PC の IDS peak のインストール先の Vision Cockpit を使用します。
台のカメラを PTP マスターとして設定する
GV-526xFA-C カメラを PTP マスターデバイスとして設定します。Vision Cockpit でカメラを開き、"PtpEnable" を "True" に設定して PTP をアクティブにします。また、"PtpSlaveOnly" を "False" に設定して、マスターロールを引き受けるアクセス権限をカメラに付与します。
# Configure master camera
PtpEnable = True
PtpSlaveOnly = False
もう 1 台のカメラを PTP スレーブとして設定する
GV-504xCP-M を PTP スレーブデバイスとして設定します。ここでも "PtpEnable" を "True" に設定して PTO をアクティブにします。ただし今度は、カメラをスレーブデバイスとしての動作のみに制限します。そのため、"PtpSlaveOnly" は "True" に設定されたままにします。
# Configure slave camera
PtpEnable = True
PtpSlaveOnly = True
マスタースレーブ階層の確立
マスターデバイスとスレーブデバイスを設定すると、すぐにマスタースレーブ階層が自動的に確立されます。これは、マスターカメラの場合、"PtpStatus" が "Listening " から "Master" に変わることで確認できます。 スレーブカメラの場合、まず "PtpStatus が "Listening" から "Uncalibrated" に変わり、さらにマスターカメラとの同期が完了した後 "Slave" に変わることを確認して認識できます。
カメラのマスタースレーブ階層が新しい PTP 機能を使用して確立されると、「相対同期」は完了です。
タイムスタンプの有効化
今同期したカメラとその画像データをユーザーのアプリケーションで使用する場合は、タイムスタンプ(およびチャンクデータ)のメタデータとしての転送をアクティブにする必要があります。
まず、"ChunkModeActive" を "True" に設定してチャンクデータと画像バッファの転送をアクティブにします。次に、"ChunkSelector" で " Timestamp" を選択し、それを "ChunkEnable" スイッチでアクティブにします。
# activate chunk data creation
ChunkModeActive = True
# enable "ChunkTimestamp"
ChunkSelector = Timestamp
ChunkEnable = True
これより、カメラは各画像収集と共にタイムスタンプを生成し、画像バッファ(チャンクデータ内)と共にホスト PC に転送します。チャンクデータとタイムスタンプは、Vision Standard ソフトウェアで読み取ることができます。
画像収集
タイムスタンプを持つ画像データをアプリケーションで処理する場合、時刻の記録とカメラのトリガーが重要になることがあります。これは、複数のカメラからの画像が完全に同じ収集時刻(同期画像収集)であるかどうかと、時間的な対応関係の狂い(タイムスタンプジッタ)の量によって異なります。アプリケーションの要件に応じて、カメラに適切なトリガー方法を選択する必要があります。選択の決定には、ソフトウェアおよびハードウェアの信号に対するさまざまな手法の有効な精度だけでなく、展開や使用にかかる労力やコストも関係します。 弊社のテクニカルティップス「レゴの原則によるトリガー」で、アプリケーションのトリガー技術の選択についてご覧ください。
以前設定した「相対同期」を確認する場合、PPS(Pulse Per Second)信号を使用してカメラをトリガーし、カメラの同期フリーランを実現します。
同期フリーラン
カメラ(スレーブとマスターの両方)の PPS 信号は、PTP 機能がアクティブな場合に生成されますが、その名前が示すように、毎秒生成されます。また、それゆえに、カメラの同期をテストする最適な方法です。信号はトリガーソースとして設定され、毎秒画像収集を開始します。結果の画像タイムスタンプは、「相対同期」により数マイクロ秒を除いて同じになります。PPS 信号による同期フリーランは、すべてのカメラで次のように設定されます。
# image acquisition configuration for both cameras
LineSelector = Line2
LineMode = Output
LineSource = PPS
TriggerSelector = ExposureStart
TriggerMode = On
TriggerSource = Line2
# Limit bandwidth on both cameras
DeviceLinkThroughputLimit = 60000000
# Start acquisition on both cameras
Execute AcquisitionStart
タイムスタンプを読み取る
アプリケーションでタイムスタンプを画像コンテンツと共に処理するには、現在のイメージバッファのチャンクデータを読み取る必要があります。チャンクデータは、メモリレイアウトが通常不明の製造元固有のペイロードバッファであるため、個々のメタデータはノードマップを使用して読み取られます。このため、既存のすべてのメタデータは、標準の API を使用してアクセスできるように、GenTL からその標準化されたノード名と共に、ノードマップに転送されます。
4 月上旬の IDS peak 1.1 アップデートでは、IDS peak API を使用して非常に簡単にタイムスタンプおよびその他のすべてのチャンクデータを抽出して処理できるようになります。以下のソースコードスニペットでは、画像バッファから正確なタイムスタンプを抽出する方法の例を示します。チャンクデータの処理を説明する完全なソースコードのサンプルは、IDS peak SDK(バージョン 1.1 以降)のインストールパッケージにも含まれています。
// Get buffer from device's datastream
const auto buffer = m_dataStream->WaitForFinishedBuffer(5000);
// check buffer for chunks
if (buffer->HasChunks())
{
// update nodemap with current chunk data
m_nodemapRemoteDevice->UpdateChunkNodes(buffer);
// Get the value of the timestamp chunk
const auto chunktimestamp = m_nodemapRemoteDevice->FindNode<peak::core::nodes::FloatNode>("ChunkTimestamp")->Value();
}
まとめ
PTP は、画像コンテンツの時間割り当てに関しては、マルチカメラアプリケーションで重要な基本機能です。カメラ間の相対同期は、ハードウェアやソフトウェアの追加条件がなければ非常に簡単に実現できます。多くのアプリケーションでは、相対カメラ同期により、画像を「同じ」時刻または正しい順序で使用できるようにすることも十分可能です。IDS GigE Vision は、ファームウェアバージョン 2.2 を使用することで、外部のタイマーとのグローバル同期にも対応します。PTP による時間同期に関するご質問や、詳細については、弊社の Web サイトの ナレッジベースをご覧になるか、弊社のシステムコンサルティング部門にお問い合わせください。
Dipl.-Ing. Heiko Seitz(工学修士 ハイコ・ザイツ)は2001年よりIDSで勤務しています。カメラソフトウェア分野での開発者としての経験を経て、現在はプロダクトマーケティングマネージャーとしてIDSの技術コミュニケーションを支援しています。彼の経験により、複雑な技術と実践的な知識伝達との間の隔たりを埋めています。例えば、技術記事、ウェビナー、あるいは講演などでその役割を果たしています。
Vision Channel
マシンビジョンに関するビデオとライブセッション
プロジェクト
プロジェクトにおいて、どのようなサポートが必要ですか?当社チームが適切なソリューションを見つけるお手伝いをします。
ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。