デジタルスリットランプ撮影を用いた眼科診断用ハイエンド画像記録システム
目を深く観察
スリットランプ検査は、眼科において最も重要な診断技術のひとつです。この検査では眼の前部、中間部、後部の詳細な検査をすることができます。眼科医はこの検査により、ごくわずかな変化、異常、損傷を検出することができます。この手法は角膜損傷、眼感染症、網膜剥離、黄斑変性症などの眼疾患の早期発見と進行状況のモニタリングに用いられます。しかし、眼球は動きが速いため、撮影が難しい被写体です。モーションブラーやブレは典型的な画像エラーと言えます。眼科医や眼鏡技師の診断を容易にし、ワークフローを改善し、同時に検査時間を短縮するには、高速で信頼性の高いスリットランプ記録システムが求められます。このシステムは、有用な画像を生成し、使いやすく人間工学に基づいた設計である必要があります。
ドイツのOCULUS Optikgeräte社は眼科医、検眼士、眼鏡技師向けの眼科診断用機器を開発しています。幅広い製品ラインナップの一部として、スリットランプ用の世界最小・最軽量の画像記録システムがあります。IDSのパワフルな高解像度USB3 Vision産業用カメラが組み込まれており、特に医療技術や顕微鏡のアプリケーションに最適です。
「目の難しい撮影状況で低ノイズの画像を撮影できるのは速いカメラだけです」
効率的なシステム
OCULUS ImageCam®3 ユニバーサルスリットランプ画像記録システムは直感的で使いやすいだけでなく、デジタルスリットランプ撮影の高い基準を打ち立てました。これには前眼部、中間部、後眼部の精密な診断を可能にする優れた視野が含まれます。画像は、USB3 uEye+ CPシリーズの中でも特に低照度で高性能なIDSカメラで撮影されています。「目の難しい撮影状況で低ノイズの画像を撮影できるのは速いカメラだけです」と、OCULUS社のプロダクトマネージャーであるMichael Moos氏は、このカメラモデルを選択した理由について説明しています。
もう一つの重要な要件はスピードです。「この高度なカメラの機能により、最大で毎秒60コマの連続撮影が可能です。とりわけ、この連続撮影機能により、動きの休止中に眼球を撮影することができます。革新的なビデオフレームアウト機能により、スリットランプでの検査プロセス全体を簡単に記録でき、その中から最も高品質な画像を評価用に選択することができます」と、Michael Moos氏は述べています。OCULUS ImageCam® 3は、所要時間を最小限に抑えながら、品質を損なうことなくこれを実現します。
パワフルなカメラ
CPシリーズのIDSカメラは、広範なピクセルの前処理が可能で、画像シーケンスをバッファリングするための120MBの内部画像メモリを搭載しているため、医療技術での使用に適しています。420MByte/sの高速データレート、低CPU負荷、容易な統合を実現します。今回使用したモデルに搭載されているSony Pregius IMX265は、3MPクラスで最高のCMOSイメージセンサーの1つとされています。1/1.8インチグローバルシャッターセンサーを搭載したUSB3 Vision産業用カメラU3-3270CP Rev.2.2は、3.19メガピクセル(2064 x 1544ピクセル)の解像度を実現しています。「ただし、この場合、フレームレートを大幅に向上させるためにAOIを使用して画像を縮小します」とIDSの医療および顕微鏡部門セールスマネージャーのPhilip Schissler氏は説明します。OCULUS社は、IDS peakソフトウェア開発キットを導入してカメラを統合しました。「IDS peakを使用すると、ユーザーはカメラ機能を詳細にテストし、独自の用途に合わせて最適化することができます」とIDSの医療分野専門Schissler氏は述べています。
しかし、このカメラは感度、ダイナミックレンジ、直線性の面でのみ医療技術や顕微鏡に推奨されているわけではありません。必要な光量と速度に加え、カメラのサイズもこのモデルの選択基準として重要な要素でした。重量約50グラム、29 x 29 x 29ミリメートルの小型マグネシウムハウジングは、軽量かつ頑丈で、スペースが限られた用途に最適です。
スリットランプ診断の促進
最適な診断画像を提供するために、システムにはカメラに加えて高品質のビームスプリッターが搭載されています。ビームスプリッターは、スリットランプの接眼レンズとカメラの間で光を分割し、眼を同時に照明し観察することで、各眼の部位の詳細な検査を可能にします。OCULUSシステムのビームスプリッターには、純粋に機械的な虹彩絞りが装備されており、病変の位置に関係なく、被写界深度を大幅に拡大することができます。また、市販されているすべてのスリットランプにも適合させることができます。「カメラユニットとビームスプリッターは非常に小型で軽量です。つまり、日常的な使用においては、ほとんど目立たず、取り付けも非常に簡単で、このサイズでは他に類を見ない画像を提供します。これにより、日常的なスリットランプ診断が文字通り簡単になります」とメーカーは述べています。
画像品質、信頼性、長期的な利用可能性の面で、IDSは研究および診断における最高品質の基準を掲げています。
OCULUS ImageCam® 3のスリットランプ写真により、客観的な眼の状態の記録が可能となり、病気の進行をモニタリングしたり、治療法を比較したりすることができます。また、画像記録システムは患者にも役立ちます。このようにして作成された診断の視覚的な参照資料は、患者が自身の健康状態や医師の治療計画をよりよく理解する手助けとなります。医療上の所見は、必要に応じて保存およびアーカイブすることができます。
今後の展望
OCULUS ImageCam®などの革新的な画像処理システムは、強力な産業用カメラを使用して、情報量が多く、高コントラストで、被写界深度の深い画像を提供し、眼科領域における診断精度、効率性、患者ケアの改善に貢献しています。自動的に疾患を認識し、診断の意思決定をサポートし、医師のワークフローを改善し、新しい治療法を開発するために、スリットランプ画像の分析に人工知能(AI)がますます採用されるようになっています。
OCULUS Optikgeräte GmbH
OCULUS Optikgeräte GmbH 社は、125年にわたり世界中の眼科医、検眼士、眼鏡技師のパートナー企業です。同社は、明確に定義されたユーザーグループを対象に、最高水準の眼科診断機器を開発しています。あらゆる事柄の基準となるのは、顧客の高いレベルの要求と、継続的な技術のさらなる発展です。OCULUS社の売上高の55%以上は海外市場で達成されています。OCULUS本社では400人以上の従業員が働いています。そのうち60%以上が研究開発、製造、カスタマーサービスに従事しています。世界80カ国以上に12の直営子会社と200以上の卸売業者を擁するOCULUSは、世界中でお客様にサービスを提供しています。1895年に創業したこのファミリービジネスは現在、3代目と4代目が共同経営しています。
10年以上にわたり、プレスリリースやアプリケーションレポートを作成し、企業トピックや技術的な製品コミュニケーションを専門知識をもって設計しています。常に真実性と明快さを重視したアプローチを貫き、戦略的なB2Bコミュニケーションにおける豊富な経験により、的確なメッセージを構築し、信頼性の高い技術的コンテンツを提供します。
プロジェクト
プロジェクトにおいて、どのようなサポートが必要ですか?当社チームが適切なソリューションを見つけるお手伝いをします。
Vision Channel
マシンビジョンに関するビデオとライブセッション
ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。
用途
産業用カメラが未来をどのように形作っているのか、ぜひご覧ください。