左側に3本の黄色いライトストリップ、正面にuEyeカメラを備えた、デスクトップ型スキャナとしてのCOMI Label Reader

Vision AI Label Readerがラベル読取りを自動化し、プロセスの信頼性を確保

AIがもたらす、ラベル多様性への対応力

電子機器業界の入荷業務は、年々その負荷が高まっています。多種多様なメーカーから、ラベルレイアウトが頻繁に変わり、多言語表記が混在し、納期がますます短縮されている部品が日々入荷します。かつては手作業で対応できていた業務も、今では大きなボトルネックとなっています。バーコードの損傷や反射性の高い包装は作業負荷をさらに増大させ、ミスを招きやすくなります。

collective mind GmbH(COMI)のVision AI Label Readerは、こうした複雑な課題をどのように解決できるかを示しています。このAIベースの画像処理システムは、入荷・物流工程における製品情報の取得と解釈を自動化し、レイアウト・言語・コード種別の違いに左右されません。産業用途を前提に設計されており、プロセスの信頼性向上、データ品質の改善、ワークフローの効率化を実現します。解析に必要な画像データは、IDS Imaging Development Systems GmbHのuEye CP産業用カメラによって取得されます。

手作業検査に代わる、完全自動の情報取得

Vision AI Label Readerは、多種多様な製品・ラベル・包装形態を日常的に扱う現場向けに設計されています。そのため、EMS(電子機器受託製造サービス)企業や、複雑な物流プロセスと膨大な在庫を抱える企業に最適なソリューションと言えます。その具体例が、世界有数の電子部品ディストリビューターであるRutronik Elektronische Bauelemente GmbHです。同社ではすでに本システムが実運用されています。目的は、関連するすべての製品情報を自動で取得し、構造化された形式で利用可能にすることです。

Vision AI Label Readerを用いて、円形ラベルをスキャンする女性
Vision AI Label Readerは、すべての関連製品情報を自動取得し、構造化データとして提供します。

そのために本システムは、対象物に貼付されたすべてのラベルを検出し、印刷文字に加えて1次元・2次元コードを読み取り、AIにより内容を解釈します。必要に応じて、手書き文字の読み取りにも対応可能です。重要なのは、あらかじめ定義されたラベル規格に依存しない点です。新しいレイアウトや言語、コード形式にも再学習なしで対応でき、拡張性と長期的な運用を支える重要な要素となっています。

カメラとAIの連携

本ソリューションの中核を担うのが、IDSのuEye CPシリーズ産業用カメラです。ラベルや包装表面を高解像度で撮像し、厳しい環境条件下でも微細な情報を確実に捉え、AI解析用データを提供します。実際の現場では、ドライパックのような反射性包装、損傷したコード、照明条件の変動などが撮像に高い要求を突きつけます。しかし、最適化された照明コンセプトと組み合わせることで、本システムは安定した認識性能を実現しています。標準インターフェースであるUSB3 Visionを採用しているため、産業用PCとの接続が容易で、既存システムへの統合もスムーズです。

uEye CPは、29×29×29mmのコンパクトなマグネシウム筐体を採用し、重量約50gと軽量ながら高い堅牢性を備えています。COMIでは、SonyのSTARVISシリーズに属する高感度IMX183ローリングシャッターCMOSセンサー搭載モデルを採用しています。裏面照射(BSI)技術により、低照度環境でも安定した画質を確保します。

「解像度20.44メガピクセル、約20fpsという性能により、非常に小さなラベル情報まで確実に捉えるために必要なディテールを、このカメラは提供してくれます。」

— COMI シニアコンサルタント、Tobias Husemann(トビアス・フーゼマン) —

データ品質の向上とエンドツーエンドのトレーサビリティ

撮像後、AIは複数のステップでデータを解析します。まずラベルを特定し、内容を抽出、その後パートナンバー、ロット番号、メーカー情報などを意味的に解釈・整理します。解析結果は、SAPやproALPHAといったERPシステムにリアルタイムで転送され、照合・検証が行われます。

画面上には選択されたラベルが表示され、重要な情報が強調表示されます
ラベル解析後、結果は即座にERPシステムへ連携されます。

これにより、手作業による検査工程とエラー発生源を大幅に削減できます。同時に、データ品質が向上し、すべての物品移動が完全に記録されます。この100%のトレーサビリティは、特に医療技術分野など、規制要件が厳格化する業界において大きな差別化要因となっています。

入荷業務の効率向上

従来のマルチラベルリーダーと比較して、実運用では約30%の効率向上が確認されています。業務プロセスの高速化、人員配置の最適化、入荷工程のボトルネック解消が可能になります。ラベル内容の自動妥当性チェックにより、プロセスの信頼性が高まり、エラーの早期発見にもつながります。

今後の展望:卓上スキャナーから完全自動システムまで

市場は、製品情報取得の高度な自動化へと明確に舵を切っています。将来的には、Vision AI Label Readerは卓上スキャナーとしての用途にとどまらず、自動倉庫や物流ソリューションに完全統合される予定です。すでにシステムインテグレーターと連携した計画が進行しています。Husemannはカメラ技術に対する要求の高まりについて次のように述べています。「カメラには、変化する、時には不利な照明条件や反射性表面でも、確実に動作することが求められます。同時に、ラベルや包装が異なる高さ・距離で提示されても確実に撮像できるよう、広い被写界深度も不可欠です。」

さらに、「Label Reader」の機能範囲は段階的に拡張される予定です。製品情報の取得に加え、ラベル破損や接着剤残渣、不良品の検出といった異常・欠陥検知も重要なテーマとなっています。これにより、AI画像処理は単なる取得システムから、入荷工程における中核的な品質・検査ツールへと進化します。やはり、「整理整頓は成功の半分」なのです。

collective mind GmbH

ロゴ collective mind GmbH

collective mind GmbHは、AIを産業における価値創出の原動力としています。マシンビジョンと生成AIを中心に、産業プロセスの自動化、品質保証、データの事業価値化を実現するソリューションを開発しています。お客様とともに、スマートインダストリーの未来を創り上げていくことが私たちの目標です。

uEye CP

使用モデル:U3-3800CP-M-GL Rev.2.2

IDS, Sabine Terrasi
Sabine Terrasi
Communications Specialist – Corporate & Product

彼女は10年以上にわたり、企業概要、パンフレット、事例紹介の制作に携わり、企業関連トピックや技術的な製品コミュニケーションを支援してきました。戦略的B2Bコミュニケーションの経験を活かし、明確なメッセージと確かな根拠に基づくコンテンツを提供します。

プロジェクト
プロジェクトにおいて、どのようなサポートが必要ですか?当社チームが適切なソリューションを見つけるお手伝いをします。

Vision Channel
マシンビジョンに関するビデオとライブセッション

ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。

用途
産業用カメラが未来をどのように形作っているのか、ぜひご覧ください。