Westcotecのカメラが、工業用ホール内でフォークリフトの速度をモニタリング

重要施設における自動速度モニタリング

移動中の安全確保

概要

  • 業界:交通安全/産業モニタリングアプリケーション
  • カメラ:USB3 uEye LE(UI-1240LE)
  • タスク:重要な作業区域における車両速度の自動計測・記録
  • 課題:変化する照明条件や運用条件下でも、車速測定と車両識別を確実に行う必要がある
  • ソリューション:産業用カメラ、ANPR(自動ナンバープレート認識)、および柔軟なシャッター切替機能を備えたレーダー支援システム
  • カスタマーメリット:追加人員なしでの危険運転の抑制、安全性の向上、自動データ分析

物流センターの構内や空港の外周、工業エリアなどでは、一般道路と同じ交通ルールが必ずしも適用されていません。さらに、車両が歩行者やフォークリフト、機械設備の近くを移動するため、非常に注意を要する環境です。一瞬の不注意と速度超過が重なるだけで、人身事故から生産停止や高額な損失に至るまで、深刻な結果を招く可能性があります。安全性の観点から、産業施設や交通現場では車両の動きを自動でモニタリングするケースが増えています。

英国のWestcotec(ウェストコテック社は)、産業施設や交通エリア向けの安全・監視ソリューションを専門としています。同社は、車両と人の安全をインテリジェントに連携させ、企業や自治体のリスク低減を支援するシステムを開発しています。これらのニーズに応えるため、Westcotecは速度計測と車両識別を組み合わせた自動システム「Automatic Speed Watch Camera(ASWC)」を開発しました。本システムは、ドイツの産業用カメラメーカー IDS Imaging Development Systems の実績ある画像処理技術を基盤を採用しており、高解像度の画像データにより、車両速度やナンバープレートを確実に検出します。

システムの仕組み – 単なる計測を超えて

「内部の安全規則だけでは危険な運転を防ぎきれないケースが多いのです。データを記録するだけでなく、行動変容を積極的に促すインテリジェントなシステムが必要です」と Westcotec のセールスディレクター、Olly Samways(オリー・サムウェイズ)氏は説明します。Automatic Speed Watch Camera は、設定された速度制限を超過する車両を検知し、高解像度の画像を撮影します。ナンバープレートのほか、速度、日時を記録し、DVLA(運転免許・車両登録局)との連携により、車種、モデル、色などの追加情報も取得します。処理はレーダー支援によって行われ、ANPR(自動ナンバープレート認識)照合を用いて車両データを確実に識別します。これらの情報は整理され、解釈・エクスポート・分析が容易になる形で提供されます。繰り返し発生する違反行為も検知可能であり、運転行動の改善に向けた重点的な対策に役立てることができます。データはWi-FiまたはUSB経由でアクセスでき、Westconnectプラットフォームを介したリモート管理や、メールによる自動配信にも対応しています。また、SDカードに記録できるため、ノートパソコンを常時接続しておく必要がありません。

高精度画像処理用産業用カメラを搭載したWestcotec製の黒い速度測定装置
Westcotec製 Automatic Speed Watch Camera(ASWC)

精度と機動性の融合

ASWCの中核には、IDS製の産業用カメラ「uEye LE」が搭載されています。このカメラはe2v製の1.3メガピクセルCMOSセンサーを搭載し、高い光感度と優れた画質を実現します。モノクロ、カラー、NIR(近赤外)バージョンがご利用いただけます。動作中にグローバルシャッターとローリングシャッターモードを切り替える機能により、高速な動きを確実に捉え、変化する照明条件へ適応できます。最大4つの個別に定義可能な関心領域(AOI)を設定することができ、特定の画像領域を評価し、複数の特徴を同時に捕捉することが可能です。

「IDSの技術によって必要な柔軟性が得られています。昼間でも夕暮れ時でも、あらゆる状況下で全ての画像が活用できるようシャッターモードを切り替えられるのです。」

— Westcotec セールスディレクター、Olly Samways —

ASWCはUSB3およびGigE Visionにも対応しており、高速かつ信頼性の高いデータ転送を実現します。大容量の画像ファイルも迅速に取得でき、高トラフィック時においてもシステムは安定したパフォーマンスを維持します。また、データ分析、アラート通知、可視化などの目的で、サードパーティシステムへの統合も容易に行えます。この包括的なハードウェア互換性により、信頼性が向上し、データ処理の高速化、そして最新のデジタル環境へのシームレスな統合を実現します。

実際の導入と成果

ASWCは現在、英国の警察機関、地方自治体、および物流センター、工業団地、空港周辺地域などの民間施設運営者によって利用されています。導入の主な目的は、追加の人員を割くことなく、危険運転を減らすことでした。設置は非常に簡単で、装置を据え付けて位置を調整すれば、すぐに運用を開始できます。導入後、平均速度の低下や、社内安全基準への遵守状況が大幅に改善されたとの報告が一貫して寄せられています。自動データ収集により、交通の緩和策、設備の構造的調整、または社内研修セッションといった、対象を絞った対策が可能となります。

このシステムは抑止力や監視を目的としたものではなく、意識向上を図り長期的な安全性の確保に貢献する予防的手段として設計されています。その強みは、機動性、正確なデータ収集、そして既存システムへのシームレスな統合にあります。これにより現場の安全性が向上するだけでなく、将来的な業務最適化やリスク削減に向けた戦略的判断の基盤も構築されます。

道路脇に設置されたWestcotecシステムとIDSカメラを用いて速度を測定する警察官と補助員
Automatic Speech Watchシステムを用いて速度をモニタリングする警察官とCommunity Speed Watch

今後の展望

要求は高まっており、顧客からはクラウドベースのアクセス、柔軟なレポート作成ツール、目に見える抑止効果と目立たない取り締まりの組み合わせ、そして敷地全体をカバーできる拡張性のあるソリューションが求められています。Westcotecは、アクセス制御、車両分類、動的危険検知、歩行者保護などを盛り込んだロードマップを掲げ、対応を進めています。Samways 氏は次のように締めくくりました。「ハードウェアの性能と直感的なソフトウェアを組み合わせることで、交通エリアにおける画像処理の限界をさらに押し広げ、より安全な環境を実現したいと考えています」

Westcotec Ltd

Westcotec ロゴ

Westcotecは、従来のLED速度制限標識や警告標識に加え、地上設置型技術を用いた洪水警報装置、橋梁高さ警報装置、衝突回避システムなどの専門装置も製造しています。

uEye LE

使用モデル:UI-1240LE

IDS, Silke von Gemmingen
Silke von Gemmingen
Communications Specialist – Corporate & Product

10年以上にわたり、プレスリリースやアプリケーションレポートを作成し、企業トピックや技術的な製品コミュニケーションを専門知識をもって設計しています。常に真実性と明快さを重視したアプローチを貫き、戦略的なB2Bコミュニケーションにおける豊富な経験により、的確なメッセージを構築し、信頼性の高い技術的コンテンツを提供します。

プロジェクト
プロジェクトにおいて、どのようなサポートが必要ですか?当社チームが適切なソリューションを見つけるお手伝いをします。

Vision Channel
マシンビジョンに関するビデオとライブセッション

ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。

用途
産業用カメラが未来をどのように形作っているのか、ぜひご覧ください。