テクノロジーと参加体験の融合:IDSカメラ、vvvv、そしてSCHNELLE BUNTE BILDER(シュネル・ブンテ・ビルダー、直訳:素早く鮮やかな画像)によって、歴史展示は「体験するもの」へと進化します
インタラクティブ展示
2025年12月9日、ボンのドイツ連邦共和国歴史博物館(Haus der Geschichte/ハウス・デア・ゲシヒテ)にて、新しい常設展「You Are Part of History(あなたは歴史の一部)」がオープンしました。本展示のテーマは「参加すること」です。来館者は情報を受け取るだけでなく、歴史の語りに自ら入り込み、コンテンツに影響を与え、自身の痕跡を残すことが求められています。この新しい参加型展示は、SCHNELLE BUNTE BILDER、Haus der Geschichte財団、リアルタイムプラットフォームvvvv、そしてIDS Imaging Development Systemsの産業用カメラとの緊密な協業によって技術的に実現されています。
メディアアーティストのSebastian Huber(セバスチャン・フーバー)と、彼が率いるSCHNELLE BUNTE BILDERのチームは、長年にわたり、アート・テクノロジー・コミュニケーションを融合させたインタラクティブな展示を手がけてきました。その中心にあるのが、リアルタイムアプリケーション向けのビジュアルプログラミング環境であるvvvvです。vvvvは特にジェネレーティブ・ビジュアライゼーションに適しており、博物館内の3D環境やインスタレーション用途に理想的です。
「産業用製品とクリエイティブソフトウェアの相互作用には、非常に大きな魅力があります」と Sebastian Huber は強調します。「IDS は堅牢かつ高精度なハードウェアを提供してくれますし、vvvv はそれをリアルタイムで創造的に活用する柔軟性を与えてくれます。」
IDS cameras は、Haus der Geschichte 館内の複数の重要なポイントで使用されています。最初のインタラクティブなメディア形式は、2022年に実験展示「#Proberaum」で試験的に導入され、現在は新しい常設展示に統合されています。
最初の展示ポイント:プロローグ ―「You are part of history」
展示のプロローグでは、大型LEDスクリーンに歴史的なシーンが投影され、来館者はリアルタイムでその中に組み込まれます。これにより「あなたは歴史の一部である」というテーマが体感的に提示されます。最大40名を同時に検出・撮影するために、uEye CPシリーズの GigE Vision 対応産業用カメラが使用されています。
このカメラには、Sony製のコンパクトな CMOS センサー IMX264 が搭載されており、高い感度と広いダイナミックレンジにより、照明条件が変化する環境や強い光の下でも正確に動きを捉えます。取得された画像データは IDS peak SDK を介して直接 vvvv に入力され、リアルタイムで処理された結果が壁面のビジュアライゼーションとして表示されます。
この展示における課題について、Sebastian Huber は次のように述べています。「照明の変動、視界を遮る手すり、非常に広い画角といった厳しい条件下でも、カメラは来館者を確実に捉えなければなりません。」この点において、ハードウェアの安定性とソフトウェアの柔軟性の両立が極めて重要です。「IDSのカメラは、幅広いセンサーラインアップを備え、USB 3.0 や GigE Vision といった柔軟なインターフェースを提供しています。そして何よりもIDS peak SDKによる簡単な統合が可能です。これにより、vvvv 開発者がすべてのパラメータへ直接アクセスできるようになります。」
次の展示ポイント:「When were you born?」― 自分の手で体験する歴史
別の展示では、来館者がプロジェクションスクリーンの上に手を置きます。その手形をきっかけに、生まれた年や青春時代に関連する映像が表示されます。ここでは、uEye XCP シリーズのカメラ 2 台(モデル名:U3-3680XCP-NIR)が動きを捉えています。この展示の難しさについて、Sebastian Huber は次のように説明します。「カメラは投影映像に惑わされることなく、人を認識しなければなりません。それによって初めて、映像が周囲の人々に反応しながらも、フィードバックループを生じさせずに機能します。」
この用途に対して、選定された IDS cameras は理想的な仕様を備えています。它们通过5 Gbps的SuperSpeed USB传输数据,并配备了近红外(NIR)带通滤光片。これにより不要な反射が除去され、明るい環境下でも安定した検出が可能となります。BSI ピクセル技術を採用した内蔵型500万画素センサー「AR0522」 は、高感度・低ノイズに加え、近赤外領域で優れた性能を発揮しつつ、低消費電力を実現しています。取得された動きのデータはリアルタイムで処理され、来館者の多様性を表現する集合的なポートレートとして可視化されます。
「これらのカメラは映像表現の一部になることなく、動きのデータを提供してくれます。これは没入感のあるストーリーテリングにおいて極めて重要です。テクノロジーは、見えずに認識できる存在でなければなりません。」
トラッキングには、画像データ内の物体を認識する機械学習アルゴリズムである YOLO ソフトウェアが使用されています。YOLO は非常に高速に動作し、グラフィックスカード上でリアルタイム処理が可能です。「手の検出には、最もシンプルな『オブジェクト検出』の形式を使用しています」と Sebastian Huber は説明します。これにより、検出されたオブジェクトの位置とサイズが取得できます。スクリーンショットには、YOLO によって手の周囲に生成された青いバウンディングボックスが表示されています。この目的のために、Huberとそのチームはファインチューニングによって独自の YOLO モデルを開発しました。「現在では『赤外線ハンド』を確実に検出し、たとえば握り拳には反応しないようになっています。」
リアルタイム・インタラクションを支えるテクノロジー
Sebastian Huber は、IDSカメラの性能と汎用性を次のように評価します。「uEyeカメラは非常に高性能で、ゲイン調整などの画像補正をカメラ自身で行うことができ、リアルタイムのインタラクティブ展示に必要な機能をすべて備えています。特に実用的なのは、レンズやセンサーの選択から USB 版・GigE 版といったインターフェースまで、要望に応じてカスタム構成が可能な点です。こうしたオーダーメイドのソリューションにより、あらゆる設置環境の要件に正確に適合させることができます。また同時に、堅牢性、耐久性、信頼性も兼ね備えています。」vvvv の共同開発者である Joreg は、次のように補足します。「Haus der Geschichte のようなインタラクティブ展示プロジェクトでは、用途に応じて迅速な開発が可能な点で、vvvv は特に適しています。」
IDS カメラ技術と vvvv の組み合わせにより、高精度かつ低遅延のリアルタイム・インタラクションが実現します。カメラが動きを即座に検出し、それが瞬時にメディア表現へと反映されます。コンパクトで堅牢な設計と柔軟なレンズ選択により、博物館の建築空間へ容易に組み込むことができます。高い赤外感度によって複雑な照明条件下でも安定した検出が可能であり、同時に IDS peak SDK がクリエイティブなリアルタイムシステムとの安定した接続を保証します。
未来の博物館
従来のセンサー技術の限界を超えるところから、インタラクションが始まります。来館者自身が作品の一部となるのです。新たな展示を通じて、Haus der Geschichte Bonn は、現代の画像処理技術が単なる技術機能にとどまらず、文字どおり歴史を生き生きと蘇らせる物語のツールになり得ることを示しています。来館者は能動的な参加者となり、鑑賞者と展示物の境界は次第に曖昧になっていきます。IDSカメラが高精度な映像基盤を提供し、vvvv が動的な制御センターとして機能します。そして SCHNELLE BUNTE BILDER が両者を結び付けることで、過去と現在が動き出し交錯する物語空間を創り出します。
IDSカメラ、vvvvプログラミング、そしてSCHNELLE BUNTE BILDERの芸術的ビジョンが織りなす相互作用を通じて、テクノロジー、アート、記憶が融合する未来の博物館の模範となるモデルが浮かび上がります。
IDS peakとvvvv:クリエイティブなリアルタイムプロジェクトのためのダイレクトな連携
カメラの強みをクリエイティブな実践の中で最大限発揮するため、vvvv は IDS peak との緊密な技術統合を採用しています。これにより、開発者の作業は大幅に簡素化されます。複雑な SDK 統合を行うことなく、すべてのカメラ機能を vvvv 上ですぐに利用できます。API を細かく制御できるだけでなく、レンズやセンサー、コンパクト設計といった IDS の幅広いハードウェアを余すところなく活用できます。
vvvvの共同開発者であるJoregは、このアプローチについて次のように述べています:「できる限り幅広いハードウェアを、直接サポートしたいと考えています。多くのユーザーからの要望を受けて、IDS peak を統合しました。これにより、ユーザーは SDK 統合を意識することなく、数クリックで IDS cameras のすべての機能にアクセスできます。多くの方が、レンズの選択肢、コンパクトな設計、そして API 制御の柔軟性が、コンシューマー製品よりもはるかに高いという理由で、あえて IDS を選んでいます。」
vvvvは.NET Frameworkをベースとしているため、NuGetを介して拡張機能を簡単に組み込むことができます。VL.Devices.IDS パッケージを使用すれば、IDS peak の各機能に直接アクセスでき、カメラを vvvv に簡単に統合できます:https://www.nuget.org/packages/VL.Devices.IDS
vvvv − Dießl & Gregor Partnership
vvvv は .NET 向けのリアルタイム・ビジュアルプログラミング環境です。メディアアート、ジェネレーティブグラフィックス、インタラクティブインターフェースの分野で、国際的に利用されています。同社は、クリエイターが複雑なリアルタイムアプリケーションを迅速に開発し、動きやデータを直接ビジュアル体験へと変換し、インタラクティブな空間を設計できるソフトウェアソリューションを提供しています。
SCHNELLE BUNTE BILDER – Huber-Pohle-Timpernagel GbR
SCHNELLE BUNTE BILDERは、メディアアートとデジタル・インタラクションを専門とするスタジオです。来館者が遊び心をもってコンテンツを探索し、互いに交流しながら、自ら芸術体験の形成に関わることができる、没入型でインタラクティブな空間を創出しています。最先端の技術、創造的なコンセプト、参加型フォーマットを組み合わせることで、展示、パフォーマンス、イベントのあり方を再定義しています。
10年以上にわたり、プレスリリースやアプリケーションレポートを作成し、企業トピックや技術的な製品コミュニケーションを専門知識をもって設計しています。常に真実性と明快さを重視したアプローチを貫き、戦略的なB2Bコミュニケーションにおける豊富な経験により、的確なメッセージを構築し、信頼性の高い技術的コンテンツを提供します。
プロジェクト
プロジェクトにおいて、どのようなサポートが必要ですか?当社チームが適切なソリューションを見つけるお手伝いをします。
Vision Channel
マシンビジョンに関するビデオとライブセッション
ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。
用途
産業用カメラが未来をどのように形作っているのか、ぜひご覧ください。