イベントベースカメラが科学と産業における流体解析を最適化
必要なのは変化だけ
概要
- 業界:科学研究/産業分野
- カメラ: uEye XCP-E(UE-39B0XCP-E)
- タスク:流れおよび流速を定性的・定量的に可視化・解析
- 課題:従来のハイスピードカメラで発生する膨大なデータ量や高コストを伴うことなく、高い時間分解能で高速かつ乱流の流れを捉える必要がある
- ソリューション:EBIV(Event-Based Particle Image Velocimetry)法において、輝度変化のみをデータストリームとして記録するイベントベースカメラを使用
- カスタマーメリット:最大10,000 fpsに相当するフレームレートを維持しながらデータ量を大幅に削減し、標準USB接続と低コストで流れの可視化および定量評価を実現
今日、最新の測定技術により液体や気体の動きを高精度で検出することが可能になり、その結果、数多くの用途に有益なデータを供給できるようになりました。飛行機周辺の空気の流れはどのようになっているのでしょうか?血液は体内をどのように流れているのでしょうか?また、燃焼プロセスにおける汚染物質の排出を最小限に抑えるにはどうすればよいのでしょうか?この目的のため、流れの速度、方向、圧力、乱流を分析し、効率を高め、安全性を確保し、さまざまな分野における技術革新が推進されています。
これらの流れを測定するには、粒子画像流速測定法(PIV)などの視覚的な方法を含め、さまざまな方法があります。高解像度カメラを使用して、流れの中のマーキングされた粒子を追跡し、その動きを分析します。アーヘン(ドイツ)のiLA_5150 GmbHも現在ではEBIVを利用しています。EBIVは「Event Based Particle Image Velocimetry (イベントベース粒子画像流速計測法)」の略で、流れや流速を定性的および定量的に視覚化する新しい光学的手法です。PIVとイベントベースカメラを組み合わせたもので、ここではIDS Imaging Development Systems GmbHのuEye EVSを使用しています。産業用カメラの革新的なセンサー技術により、特に高速で乱流の激しい動きに対して、非常にダイナミックかつエネルギー効率の高い検出が可能です。
アプリケーション
EBIV法では、流れる流体に微小粒子を加え、いわゆる光断面と呼ばれる平面で照射します。それらはLED光断面に入射し、そこから出射する際に個別の光パルスを発生させます。この局所的な明るさの変化は、カメラのピクセルによって個別に記録され、「変化イベント」のデータストリームとしてPCに送信されます。従来のカメラとは異なり、イベントベースのモデルは、画像領域で記録された輝度の変化のみに反応します。背景や変化しない照明面などの静止した散乱光は、測定信号を生成しません。これにより、データ量が大幅に削減されます。
最大10,000フレーム/秒のフレームレート
データストリームには主に「いつ、どこで、何が起きたか」に関する情報が含まれています。具体的には、センサー上のピクセル座標、ピクセルイベントのマイクロ秒単位のタイムスタンプ、イベントに関する情報(ONまたはOFF)です。これにより、輝度の増加(ONイベント)と減少(OFFイベント)を区別することができます。適切なソフトウェアを使用すれば、ストリームを画像マトリクスに変換することができ、ストリームの空間情報と直線時間軸の双方が利用可能になります。その結果は、高速度カメラの極めて高いフレームレートに匹敵します。
「EBIVの測定方法は、従来の画像化方法とは根本的に異なります。通常は膨大な量のデータを生成し、それを処理できる強力な周辺機器が必要となります。1000ヘルツ以上の非常に高いフレームレートを実現するには、画像ベースのカメラ自体が非常に複雑で高価なものとなります。イベントベースのカメラ技術を利用すれば、毎秒1万フレームという同等のフレームレートが可能なうえ、毎秒数ギガビットのUSBなどの標準的なPCインターフェースのみで十分です。イベントベースモデル自体の価格は、同等の高速カメラよりも大幅に低く、そのため小規模な教育機関や研究機関にとっても非常に魅力的です」と、iLA_5150 GmbHの開発責任者、André Brunn博士は説明します。
「イベントベースのカメラ技術を利用すれば、毎秒1万フレームという同等のフレームレートが可能なうえ、毎秒数ギガビットのUSBなどの標準的なPCインターフェースのみで十分です。イベントベースモデル自体の価格は、同等の高速カメラよりも大幅に低い。」
さらなる処理
データストリームは画像データに変換され、オンラインフローの直接視覚化を行うフロントエンド、いわゆるEBIVビューアーに表示されます。ユーザーは、画像カメラの露光時間に相当する積分時間、およびシーケンスの時間増分、すなわち連続した2つのショット間の期間も選択できます。また、従来の画像フィルターも使用できます。これらの設定により、ユーザーは移動経路の表示を最適化し、個々の解析目的に適合させることができます。微細な流れの詳細や大規模なパターンをよりはっきりと認識できるようになります。測定結果を再調整できることも、イベントベースのアプローチの利点です。
EBIV-Viewの定性的な可視化では、粒子は連続的に照らされ、発光した軌跡として表示されます。したがって、この方法は流れの可視化に非常に適しています。しかし、速度や方向の正確な測定値は得られません。流体の特性を正確に数値解析するためには、個々の粒子を時間的に定義された短い光パルスで瞬間的に照らします。これにより、正確な位置を記録し、その動きを数値化することができます。連続する画像内の粒子の位置を比較することで、例えばPIVを使用して流れの速度と方向を正確に計算することができます。その結果、時間とともに変化する一時的な2Dベクトル場が得られます。つまり、ベクトルは一定ではありません。従来のPIVと同様に、イベントベースのカメラの画像シーケンスも統計的に分析することができ、例えば、流速の平均値や変動を導き出すこともできます。
カメラとソフトウェア
カメラについては、iLAはIDSのuEye XCP-Eを使用しています。小型軽量の産業用カメラは、頑丈な亜鉛ダイキャストハウジング(29 × 29 × 17 mm)にイベントベースのセンサー技術を搭載し、ねじ込み式のUSB Micro-B接続を備えています。すべての標準Cマウントレンズのサイズに対応しています。そのため、産業用および非産業用分野の両方に最適です。搭載されているイベントベースビジョンセンサー(EVS)は、SonyとPropheseeによって開発されました。PropheseeのMetavision SDKは、効率的な分析、視覚化、カスタマイズのためのソフトウェアツールやモデル、API、およびその他のトレーニングや開発リソースをシームレスに統合しています。
これを基に、iLA_5150/PIVTecのEBIVビューアーは、特に流体視覚化アプリケーション向けにカスタマイズされています。
今後の展望
流体システムとプロセスの最適化には、流体の状態に関する詳細な知識が必要です。定性的な流体の視覚化は、効果を理解し、適切な制御メカニズムを開発する上で十分な場合がよくあります。しかし、これまで高速の流体を高い時間分解能で画像化するには、通常、高価な高速カメラを使用する必要がありました。イベントベースのカメラ技術は、技術的な労力を大幅に削減し、費用対効果の高い代替手段を提供します。こうした「シンプルな」方法は、特に教育や研究において不足していました。大幅なデータ削減により、この技術では複数のカメラや大型カメラアレイを使用しても、周辺機器がデータ転送の制限要因になることはありません。uEye EVSモデルのコンパクトなデザインは、モバイルアプリケーションにも最適です。つまり、人工的なフローモデルや流路に頼ることなく、実際のアプリケーション環境を初めて直接分析できるようになったのです。
つまり、イベントベースのカメラは、効率的で費用対効果が高く、高解像度の流体の視覚化と定量化を実現します。生成されるデータ量が少ないため、多くのプロセスをほぼリアルタイムで分析でき、完全自動化システムでの使用にも適しています。粒子画像流速測定法(PIV)などの確立された流量測定法をシームレスに統合し、拡張することができます。この技術は、移動粒子や振動表面など、散乱光の強度変化によって流量情報が取得できる場所であれば、どこでも使用できます。
彼女は10年以上にわたり、企業概要、パンフレット、事例紹介の制作に携わり、企業関連トピックや技術的な製品コミュニケーションを支援してきました。戦略的B2Bコミュニケーションの経験を活かし、明確なメッセージと確かな根拠に基づくコンテンツを提供します。
プロジェクト
プロジェクトにおいて、どのようなサポートが必要ですか?当社チームが適切なソリューションを見つけるお手伝いをします。
Vision Channel
マシンビジョンに関するビデオとライブセッション
ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。
用途
産業用カメラが未来をどのように形作っているのか、ぜひご覧ください。