ナレッジベース

高ダイナミックなプラズマジェットを新たに可視化するマルチカメラ画像処理

光学テーブル上に構築された、IDSカメラを用いたプラズマ放電システムと実験装置

プラズマが「見える」瞬間

概要

  • 業界:プラズマ物理学/実験研究
  • カメラ:USB3 uEye CP(U3-31J0CP Rev. 2.2)
  • タスク:同期したマルチカメラ撮像を用いた高ダイナミックなプラズマ放電の空間捕捉
  • 課題:マイクロ秒単位で発生する微小かつ自発光するプラズマフィラメントの撮影には、精密な同期と極めて短い露光時間が必要
  • ソリューション:5台の同期カメラ、グローバルシャッターセンサー、および高精度キャリブレーションによるマルチビューステレオシステム
  • カスタマーメリット:プラズマジェットの3次元再構成を実証し、動的放電構造を体系的に解析するための信頼性の高い基盤を提供

集束された発光構造として電離ガスが噴出するプラズマジェットは、材料加工からプラズマ医療に至るまで、多くの技術的・医療的応用分野で中核的な役割を果たしています。一方で、プラズマ放電は実験的に解析することが最も困難な現象の一つでもあります。その理由は、空間スケールが極めて小さく、挙動が非常に高速かつ不規則で、わずか数マイクロ秒の間に状態が変化するためです。

ドイツ・グライフスヴァルトにあるライプニッツ・プラズマ科学技術研究所(INP)では、医療用プラズマ源システム(MPS)研究グループが、この課題に取り組んでいます。Dr Torsten Gerling(トルステン・ゲルリング博士)の指揮のもと、同チームは画像処理を活用した測定手法などを用い、医療用途に用いられるプラズマ源の基礎特性を研究しています。現在の研究テーマの一つが、INPで開発された大気圧低温プラズマ源「kINPenプラズマジェット」の放電挙動を実験的に解析することです。この装置は、高度に動的で自己発光するプラズマフィラメントを生成します。この極めて動的な放電構造を空間的に捉えるため、研究チームは当初からIDS製産業用カメラを用いた同期型マルチカメラ構成を採用してきました。

研究対象であるkINPenプラズマジェットは、INPで完全に開発された大気圧低温プラズマ源です。生成されたプラズマはエフルエントとして装置外へ放出され、非常に小さな空間スケール(直径0.1 mm、長さ10 mm)で、1 µs周期という高度に動的な放電構造を示します。この「高速な時間変動」と「微小スケール」の組み合わせにより、kINPenは個々のプラズマジェット放電の空間構造や伝播を実験的に解析するための理想的な参照系となっています。

金属部品の下に垂直に伸びる、色付けされた細長い光跡
時間分解された放電構造を示すkINPenプラズマ源ヘッド(露出時間16 µs)

まさにこの「空間的次元」こそが、現在の研究で重視されているポイントです。「私たちが注目しているのは、プラズマ放電の三次元構造です」と、INPの研究員であるArtur Wittig(アルトゥール・ヴィッティヒ)氏は説明します。「この構造を実験的に観測することは、プラズマジェットおよびその作用メカニズムをより深く理解し、制御するための重要な第一歩です。」

物理的限界に迫る画像処理

画像処理に課される要求は、非常に高いものです。プラズマ放電は、わずか数マイクロ秒という時間スケールで変化し、長さもわずか10 mm程度という、高度に動的な現象です。個々の放電チャネルを可視化するには、極めて短い露出時間が必要です。本アプリケーションでは、9.35~30.03 µsの露出時間が使用されています。画像は8ビットのモノクロ単画像として取得されます。「ここで最も重要なのは、すべてのカメラが完全に同期して動作することです。そうでなければ、極めて短時間のうちに同一の特徴を捉えることはできません」と、Artur Wittig氏は強調します。二次元の単画像は放電の高解像度な様子を提供しますが、その空間構造について得られる情報は限定的です。特に、プラズマフィラメントのように自己発光し、かつ高度に動的な対象では、追加の視点がなければ実際の三次元分布は推測の域を出ません。放電の湾曲、ねじれ、横方向への偏向といった空間的特徴を信頼性高く再構成するには、複数の角度から同時に画像を取得することが不可欠です。

「すべての画像で、実際に同じプラズマフィラメントを捉えていることを保証する必要があります」と、研究グループ責任者のTorsten Gerling博士は説明します。「そのためには、極めて高精度なタイミング制御と、プラズマ源に対する高い再現性が求められます。」

左右に配置された2台のカメラとプラズマ源を備えた、光学テーブル上の実験セットアップ
3Dプリントされた基準物体を使用した、kINPenのマルチカメラシステムのキャリブレーション

激しい放電においても安定したイメージング

表面を伴わない単発測定では、ガイドドストリーマと呼ばれる短寿命で糸状の放電チャネルが複数発生する場合がありますが、表面を含む測定では、通常、明確に支配的な放電経路が観測されます。この挙動は、「デリバティブモード」と呼ばれる現象によるものとされています。ガイドドストリーマが、表面に向かって導電性チャネルを形成します。その後、このチャネルに沿って一種の過渡的なグロー放電が不規則に発生します。メモリー効果により、過去の放電で生成された準安定粒子が、その後のガイドドストリーマの再点火を促進します。これらの放電は、ガス流の影響によってわずかにずれながらも、概ね同じ経路に沿って発生します。

特にkINPenを高周波で励起した場合、この効果により、可視化されるプラズマ構造が複数回の放電にわたって空間的に再現性をもって形成されます。これにより、信頼性の高い可視化が可能になります。

この物理的特性こそが、画像処理を用いた測定技術によって高度に動的なプラズマ放電を体系的に解析するための重要な基盤となっています。

放電チャネルを示す中心線(赤)と、方向を示す法線(青)を含む、点群として再構成された放電構造の3D表示

3D再構成のためのマルチビューステレオ

INPでは、プラズマ放電の空間構造を実験的に評価するため、5台のIDSカメラを同期動作させたマルチビューステレオ手法を採用しています。プラズマ放電は、異なる角度から同時に撮影されます。カメラシステムの高精度なキャリブレーションに加え、歪みを最小限に抑えて微細な放電構造を再現することが、堅牢な三次元再構成の重要な要件となります。

ここでは、1.2インチの大きなイメージサークルとF2.8の開口を持つIDS製75 mm高開口レンズが使用されています。放電の軸方向長さが10 mm未満、幅が1 mm未満であるため、このような光学性能が必要とされます。

「観測距離が約500 mmになると、プラズマフィラメントはほとんど自己発光せず、その明るさはホタルとほぼ同程度です」と、INPで行われた修士論文の指導教員兼審査員であるDr‑Ing. Philipp Mattern(フィリップ・マッターン博士)は説明します。

「わずか数マイクロ秒という露出時間であっても高品質な画像を取得できるのは、センサーと光学系の組み合わせがあってこそです。」

— Dr Philipp Mattern(フィリップ・マッターン博士)、Mattern Engineering & Software Solutions —

画像解析では、プラズマ放電内の特徴的な構造が抽出され、画像間の対応点として使用されます。これらを基に、放電の三次元構造が点群として再構成されます。

らせん状の放電経路を持つ発光プラズマ放電
距離3 mmにおける自己発光フィラメントの構造(露出時間:40.76 µs)

「この方法で得られた点群は、放電経路を調査するための信頼できる基盤を初めて提供します」と、Artur Wittig氏は説明します。「これにより、プラズマ構造を可視化するだけでなく、体系的に解析することが可能になります。」

トリガーと同期性能に重点を置いたカメラ選定

画像処理タスクは、IDS製産業用カメラ uEye CP U3-31J0CP Rev. 2.2モデル5台によって行われます。このカメラは、トリガ機能と同期機能を備えているため、マルチカメラ構成での並列動作に最適です。

このセットアップの基本コンセプトとIDSハードウェア採用の決定は、Philipp Mattern博士の発案によるものです。科学的・技術的サポートの一部は、同博士のエンジニアリング企業であるM.E.S.S.(Mattern Engineering & Software Solutions)を通じて提供されました。「同様のアプリケーションに携わった経験から、このカメラシステムであれば高い光学的・時間的要件を満たせることは明らかでした」と、Mattern博士は説明します。

中央に配置されたプラズマ源を囲むように配置された、5台のIDSカメラによる実験セットアップ
放電点の周囲に90度間隔で配置された、5台のIDS産業用カメラによるマルチカメラ構成

選定における主な判断基準は、高精度なハードウェアトリガ、正確な同期制御、そして極めて短い露出時間を確実に制御できる能力でした。プラズマ放電の挙動が非常に動的であるため、すべての画像で同一の特徴を捉えるには、マイクロ秒単位での正確なトリガ、同期、再現性のある露出時間が不可欠です。採用されているグローバルシャッターセンサにより、短寿命のプラズマ構造を歪みなく撮像でき、マイクロ秒領域の露出時間でも安定した画質が確保されます。

本カメラには、正方形フォーマットのSony Pregius S CMOSセンサ(IMX546)が搭載されており、8.13メガピクセルの解像度を備えています。グローバルシャッターと裏面照射(BSI)の組み合わせにより、低照度環境でも短時間露光が可能となり、自己発光で短寿命のプラズマ構造を確実に撮像するための重要な要件を満たしています。

「IDSが提供する包括的なドキュメントも非常に役立ちました。また、複数カメラの同時撮影構成や、安定したマルチカメラシステムの設計・検証において、技術サポートも大きな支えとなりました」と、Artur Wittig氏は述べています。

システム統合にはIDS peak SDKが使用され、複数カメラの設定および同時運用を可能にしています。カメラ設定を確実に保存・再利用できるため、測定シリーズを一貫した条件で実施し、相互に比較することが可能になります。マルチカメラセットアップの制御および自動化は、Python用IDS peak APIを通じて行われ、並列動作、トリガー制御、画像保存を容易に実現しています。

単なる可視化を超えて ― 実験的コンセプト実証

開発されたマルチカメラ手法は、単に可視化のみを目的としたものではありません。むしろ、これは実験的なコンセプト実証であると言えます。本研究により、kINPenジェットの高度に動的なプラズマ放電を三次元点群として再構成し、構造解析できることが初めて実証されました。これは、プラズマジェット放電の空間的伝播をさらに研究するための実用的な基盤となります。

ねじれた点群の2次元投影と3次元表示を示すグラフ
kINPenジェットにおけるプラズマ放電の構造解析

さらに、この手法はkINPenに限定されるものではなく、比較的少ない労力で他の小規模放電構造にも応用可能です。

今後の展望

今後も、ガス流量や放電モードなどの動作条件を変更した場合を含め、プラズマジェット放電の解析が継続されます。さらに、高い時間・空間分解能で動的構造を解析する必要がある他の用途への応用も期待されます。シュリーレン法やBOS(背景指向型シュリーレン)法といった撮像技術も、現在研究が進められています。これらは対象物そのものではなく、空気や作動ガスなど流体の変化を捉える光学イメージング手法です。将来的には、プラズマ放電周辺の目に見えない流れや密度差を可視化する新たな可能性が開かれ、実験解析を補完する手法となるでしょう。

IDSの見解と技術的評価

本プロジェクトは、IDSの柔軟かつ高性能な画像処理ソリューションが、実験研究において新たな可能性を切り拓き、これまで見えなかったものを「見える化」していることを印象的に示しています。「プラズマ放電のような動きの激しい対象では、単一の性能ではなく、グローバルシャッターセンサーと、複数カメラを同期させるための高精度かつ再現性のあるハードウェアトリガー制御の組み合わせが重要です」と、IDSのプロダクトマーケティングマネージャーであるHeiko Seitz(ハイコ・ザイツ)は説明します。「これらの特長により、マルチカメラ構成であっても一貫性のある画像データを取得でき、研究開発における要求の高い画像処理タスクのための信頼性の高い基盤が提供されます。」

Leibniz Institute for Plasma Research and Technology e.V.

INP ロゴ

ライプニッツ・プラズマ科学技術研究所(INP)は、25年以上にわたり低温プラズマ分野における応用基礎研究および開発を行っています。

uEye CP

使用モデル:U3-31J0CP Rev.2.2

使用レンズ:IDS-20M12-C7528

IDS, Silke von Gemmingen
Silke von Gemmingen
Communications Specialist – Corporate & Product

10年以上にわたり、プレスリリースやアプリケーションレポートを作成し、企業トピックや技術的な製品コミュニケーションを専門知識をもって設計しています。常に真実性と明快さを重視したアプローチを貫き、戦略的なB2Bコミュニケーションにおける豊富な経験により、的確なメッセージを構築し、信頼性の高い技術的コンテンツを提供します。

プロジェクト
プロジェクトにおいて、どのようなサポートが必要ですか?当社チームが適切なソリューションを見つけるお手伝いをします。

Vision Channel
マシンビジョンに関するビデオとライブセッション

ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。