Ensenso N20ステレオ3Dカメラを用いた木材計測
Ensenso 3Dカメラによる木材計測
持続可能に管理された森林から産出される高品質木材への需要は、年々高まっています。Ensenso N20ステレオ3Dカメラは、迅速かつコスト効率の高い丸太分類を可能にし、木材業界の時間とコスト削減に貢献します。完全電子化された木材計測により、製品価値に直結する木材特性を早期に把握でき、その後の加工工程の最適化が可能になります。原木ヤードで行われる受け入れ時の計測は、丸太の評価・分類において極めて重要です。計測データが迅速かつ高精度であるほど、プロセス全体の効率は向上します。
Ensenso N20ステレオ3Dカメラによる木材計測は、短時間で高精度なデータを取得・提供し、時間とコストを削減します。完全電子化された木材計測により、林業事業者や製材所のオーナーは、樹齢150年のオーク材が高価値な無垢フローリング材として利用可能かどうかを容易に判断できます。あるいは、心腐れや空洞といった外観からは分かりにくい欠陥により、単板用材にしか使えないかどうかも見極められます。
これにより、人件費の削減や、貴重な木材資源の不適切な混在を大幅に減らすことができます。Ensensoカメラは、木材産業における収益最適化と、林業における持続可能性の両立を実現します。
3D木材計測はどのように行われるのか?
「計測システム内でカメラは丸太の上方に設置され、側面から撮像します」と、Jörg Elektronik GmbHのプロジェクトマネージャー、Michael Beer(ミヒャエル・ビアー)氏は説明します。「丸太をシステム内で搬送する、あるいはシステム側を移動させることで計測を行います。」要求精度や用途に応じて、最大4台のEnsenso N20ステレオ3Dカメラを使用し、計測中に連続撮像を行います。取得した画像は、ピクセル単位で解析・統合されます。
これにより、キャリブレーション情報に基づいて各点の距離を正確に算出できます。その距離情報を用いて、丸太断面の一部プロファイルを同時に生成できます。各計測ユニットで得られたプロファイルは、高性能アルゴリズムによって1つの統合画像にまとめられます。
計測プロセスで生成された3Dデータを基に、各種演算に用いられる丸太データが算出されます。これにより、木材の品質と量を正確に把握し、丸太の価値を容易に判断できます。3D計測によって迅速・高精度な切断最適化が可能となり、効果的なコスト最適化にもつながります。
「Ensenso N20ステレオ3Dカメラは、その高精度とコンパクトな設計に強い印象を受けました。」
今後の展望
Jörg ElektronikのMichael Beer氏は、今回の選択が正しかったと語ります。こうして、丸太計測分野のマーケットリーダーは、将来性の高い新たなソリューションをポートフォリオに加えることに成功しました。林業事業者も、樹齢150年のオーク材を効率的に評価できる点に満足しています。その結果、持続可能に管理された森林で若い樹木の育成により多くの時間を割けるようになりました。
Jörg Elektronik GmbH
丸太計測システムのサプライヤーとして、Jörg Elektronik GmbHはEnsensoカメラを用いた計測データ取得、機械制御、データ管理、オフィス向けソリューションまで含むトータルシステムを木材業界に提供しています。
10年以上にわたり、プレスリリースやアプリケーションレポートを作成し、企業トピックや技術的な製品コミュニケーションを専門知識をもって設計しています。常に真実性と明快さを重視したアプローチを貫き、戦略的なB2Bコミュニケーションにおける豊富な経験により、的確なメッセージを構築し、信頼性の高い技術的コンテンツを提供します。
プロジェクト
プロジェクトにおいて、どのようなサポートが必要ですか?当社チームが適切なソリューションを見つけるお手伝いをします。
Vision Channel
マシンビジョンに関するビデオとライブセッション
ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。
用途
産業用カメラが未来をどのように形作っているのか、ぜひご覧ください。