イントラロジスティクスプロセスの文書化のための自動フォトポータル

イントラロジスティクスプロセスの文書化のための自動フォトポータル

制御を駆使して前進する

インダストリー 4.0 でのデジタル化により、内部物流は常に変化しています。倉庫や生産施設内での商品の追跡など、内部的なトレーサビリティが持つ役割の重要性が高まっています。製造業者も消費者も、商品の安全性と品質を重視するようになってきています。多数の画像が必要となるような苦情はコストがかかり、回避すべきです。オートメーションシステムは、商品管理を最適化しながら、オペレーターの作業が迅速になるよう支援し、時間とコストを節約できます。

アプリケーション

Schnellecke では P.Portal を使用して、部品を収容したコンテナを検査しています。文書化および苦情発生時用の証明として使用するため、中身を詰めたコンテナの写真を撮影します。これまでは、従業員がデジタルカメラでこのプロセスを手動で行っていました。今では、uEye CP ファミリーの 4 台のカメラが該当するコンテナの写真を撮影しています。トリガーセンサーを利用すると、この処理を精度を維持しながら全自動で繰り返し実行できます。画像データは PC ベースのマルチカメラシステムに表示され、同時に保存されます。カメラはブリッジ状の構造に取り付けられ、この下を文書化するコンテナが通過します。距離センサーによってトリガーされると、これらのコンテナは通過時に 4 方向 (前面/背面/左側/右側) から自動的に写真が撮影されます。

基本的に、カメラの位置は自由に選択でき、この場合はポータルの左右にあります。2 本の横方向のエクステンションでポータルを伸長すると、同時にすべての写真を撮影できます。オプションの Smart Light モジュールを使用すると、画像撮影プロセスでインテリジェントな照明制御が実現し、電力コストの削減に貢献します。

カメラ位置を自由に選択できるフォトポータル
カメラ位置を自由に選択できるフォトポータル
IDS の USB3 Vision 産業用カメラは、移動速度が高速でも通過するコンテナを確実に検出します。
IDS の USB3 Vision 産業用カメラは、移動速度が高速でも通過するコンテナを確実に検出します。

Pose Automation の業務執行取締役 Sebastian Pose 氏にとって、システムに搭載するカメラの重要な選択基準は、解像度、速度、光感度でした。この標準化されたアプリケーションでは、モデル U3-3890CP が使用されています。この USB3 ビジョンカメラは Schnellecke に内蔵され、露出時間が非常に短くても完全な結果が要求されるタスク向けに設計されています。Sony STARVIS シリーズの高解像度 12.00 MP センサーを搭載しています。このセンサーには BSI (バックサイドイルミネーション) 技術が搭載されているため、卓越した光感度と低ノイズを発揮します。uEye+ カメラは広範なピクセル前処理にも対応し、120 MB の内部画像メモリを画像シーケンスのバッファリングに利用できるので、P.Portal などのマルチカメラシステムに最適です。

「基本的に、トレーサビリティソリューション P.Portal はさまざまな IDS カメラモデルを柔軟に使用できるように設計されています。このため、お客様に多様な経済的なアプリケーションを提供できます。概して IDS カメラは、耐久性があり、特に弊社システムへの統合が容易という特徴があります。IDS peak Software Development Kit を使うと統合は簡単になります」と Sebastian Pose 氏は語ります。

ソフトウェア

Pose Automation が開発したソフトウェアを利用して、画像はクライアントのシステムに日付と時刻付きでリアルタイムに保存されます。「私たちにとって、ソフトウェア開発およびシステム全体において、写真撮影プロセスの高度なオートメーションが重要でした。さらに、P.Portal にはディープラーニング技術による顔のピクセレーションが搭載され、DGSVO に準拠しています」と Sebastian Pose 氏は説明します。また、ここで使用されている「Smart Light」グリーンテクノロジーなどでモジュールを拡張できます。スマートライトは、通過経路の均一な照明を自動的にオン/オフします。その他のモジュールとして、「Code Reading」、「Booking Live」、「Smart Recording」がソリューションを補完します。

4 面から撮影された各コンテナがリアルタイムでモニターに表示されます。
4 面から撮影された各コンテナがリアルタイムでモニターに表示されます。

このシステムの利点は明らかです。

  • 苦情発生時の明確化: 写真素材を使用して、引き渡し時にすでに破損があったかどうかをすばやく容易に判断できます。時間と不要な出費を削減します。
  • 完全な文書化:P.Portal は引き渡し時に状態を撮影します。物流プロセスはカメラによってシームレスに記録されます。
  • 製品および注文のトレーサビリティ:オプションで、バーコード、DMC コード、QR コード付きのパッケージラベルを自動的に読み取ってリンクできます。顧客固有の記録システムにも対応します。
  • 短時間:撮影プロセス全体には時間はかかりません。

今後の予定

製品の品質は、いつでもどこでも適切でなければなりません。スケーラブルな品質保証ソリューション P.Portal は、受け入れ時または引き渡し時の商品検査や、継続的な生産時においても、商品や製品の状態を分析して文書化します。イントラロジスティクスプロセスには、画像処理を活用してオートメーション化を図る可能性が随所にあります。適切なソリューションを利用することで、どの業界の企業でも、プロセスをさらに開発して各社の業績を改善するチャンスがあります。

Schnellecke Logistics SE

Schnelleckeロゴ

Schnellecke Group はグローバルに展開するファミリー企業で、さまざまな物流サービスを提供しています。物流、輸送、生産という 3 つの部門を柱に、Schnellecke は世界中の企業にサプライチェーンの基本的部分を支えています。同社は、輸送およびウェアハウジング、組み立て済み部品および付加価値サービス、個々の部品およびモジュールの連続生産、コンテナ対応パッケージなど、多様なコンセプトを対象に開発しています。

システムインテグレーター: Pose Automation GmbH

ポーズオートメーション社のロゴ

IDS のソリューションパートナー Pose Automation GmbH は産業環境向けの高性能測定および試験トシステムを開発しています。

uEye CP

使用モデル:U3-3890CP

IDS, Silke von Gemmingen
Silke von Gemmingen
Communications Specialist – Corporate & Product

10年以上にわたり、プレスリリースやアプリケーションレポートを作成し、企業トピックや技術的な製品コミュニケーションを専門知識をもって設計しています。常に真実性と明快さを重視したアプローチを貫き、戦略的なB2Bコミュニケーションにおける豊富な経験により、的確なメッセージを構築し、信頼性の高い技術的コンテンツを提供します。

プロジェクト
プロジェクトにおいて、どのようなサポートが必要ですか?当社チームが適切なソリューションを見つけるお手伝いをします。

Vision Channel
マシンビジョンに関するビデオとライブセッション

ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。

用途
産業用カメラが未来をどのように形作っているのか、ぜひご覧ください。