IDS peak uEye 2D および 3D カメラのソフトウェア開発キット

Logo für Software IDS peak

先進、汎用、標準準拠、とても簡単!

IDS peakは、uEye 2Dおよび3D産業用カメラを用いたマシンビジョンアプリケーションに最適な補完ソフトウェアです。 IDS が持つ革新的な力のすべてが注がれた、無料の IDS カメラソフトウェアです。IDS のハードウェアとの相性は完璧で、カメラの能力を最大限に引き出せます。また、メーカーから包括的なサポートを受けられます。

Vision規格の標準トランスポートプロトコルであるGigE Vision®およびUSB3 Vision®は、すべてのuEye Vision(2D)およびuEye 3Dカメラとの標準化された通信を可能にし、あらゆるアプリケーションにおいて高い互換性、再現性の高い動作、そして安定したデータ伝送を実現します。同時に、カメラの柔軟性と独立性も維持されます。

IDS peak - GigE Vision - USB3 Vision

ソフトウェア開発キット (SDK) である IDS peak には、カメラの動作とプログラミングに必要なプログラミングインターフェースとソフトウェアツールが含まれています。わかりやすく便利な機能で、直感的にプログラミングでき、産業用カメラをすばやく容易に始動させ、汎用性のある用途オプションを実現します。

IDS peakは実績のある既存の2Dカメラ(「UI-」モデル)にも対応しており、これらをすべてのuEye 2Dおよび3Dの標準カメラと組み合わせてご使用いただけます。

簡単

  • C、C++、C# と .NET、Python でのわかりやすいプログラミングインターフェース、コードベースは同一
  • 便利な機能でプログラミングを促進、アプリケーションコードを削減、読みやすさを改善、カメラアプリケーションの品質を向上
  • IDS peak Cockpit などの使いやすいツールで、プログラミング不要で構成でき、アプリケーションの準備が簡素化・スピードアップ

包括的

  • 各使用例に対するさまざまなアプリケーションインターフェース (C、C++、C# と .NET、Python)
  • 新しい IDS peak Cockpit などの多数のツールで、カメラをさらに迅速かつ容易にセットアップ
  • すぐに始められるように、多数のサンプルプログラムを Windows 版と Linux 版でソースコードプロジェクトとして提供

汎用

  • uEye Vision(2D)およびuEye 3Dカメラ(「U3-」/「GV-」/「Nion-」モデル)に加え、従来のuEyeカメラ(「UI-」モデル)にも対応
  • デベイヤー処理、カラー補正、ガンマ補正、反転、回転などのピクセル処理を内蔵。2Dおよび3D画像データ向けの画像処理機能や、便利な自動モードを搭載
  • IDS peakは、HDR対応のIDS産業用カメラに加え、Clear HDR、Quad HDR、Sequence HDRなどの技術をサポートしています。ユーザーは、個々の露光画像およびHDR/LDR出力画像にアクセスできます。IDS peakに統合済みの画像取得、画像合成、およびトーンマッピング機能により、評価や産業用途への組み込みが容易になります。
  • FPGA レスの低コストカメラを追加機能で拡張

独立性

  • 特定のカメラに依存せず、IDS peak は任意のファームウェアバージョンのあらゆる uEye カメラに対応
  • プラットフォームに依存しないソースコードアーキテクチャ - すべての IDS peak ライブラリは Windows、Linux、Linux Embedded で使用できる
  • コンパイラに依存しない インターフェースで、プログラミング環境を正しくセットアップし、コンパイラの互換性を向上

GenICam 準拠

  • EMVA (GenICam) と AIA (GigE Vision、USB3 Vision) のビジョン規格に完全準拠
  • IDS peak のアップデートには最新の GenICam 仕様が含まれる
IDS peak API

カメラインターフェースとしてGenICamを採用することで、IDS peakはすべてのuEye Vision(2D)およびuEye 3Dカメラと標準化された方法で通信でき、Vision Standard準拠のサードパーティ製アプリケーションでも利用可能です。uEye Transport Layerにより、IDS peakは実績のある従来型uEyeカメラ(「UI-」モデル)にも対応しており、規格準拠のuEye 2Dおよび3Dカメラと組み合わせて使用できます。

IDS peak コンポーネント

最適なユーザーエクスペリエンスのために、プラットフォームに依存しない IDS peak SDK には、ソースコードサンプルから転送レイヤーまで、必要なあらゆるコンポーネントがあります。そのため、ユーザーは独自のアプリケーションの開発をすぐに開始できます。

IDSのピーク時の番組編成ポジションのサインとして

IDS peak プログラミングインターフェース

固有のアプリケーションを開発するため、プロジェクトに最適なプログラミング言語を IDS peak でいくつかの候補から選択できます。標準 C++ または C# と .NET フレームワークによるオブジェクト指向アプローチを選ぶ場合でも、新しい comfortC API の便利な関数を使用する場合でも、Python でラピッドプロトタイピングを行う場合でも、すべての言語が標準化された同じコードベースに基づいているので、デバイスへのアクセス、メモリ処理、画像撮影設定がシンプルになります。多数の使いやすい機能が追加された IDS peak は、アプリケーション開発にすばやく簡単にアクセスできます。

トランスポートレイヤーのサインとして

IDS Vision 転送レイヤー

IDS peak には、GigE Vision® および USB3 Vision® 向けの GenTL Producer が含まれており、独自のアプリケーションまたはサードパーティソフトウェアに使用できます。その他の任意の標準準拠の転送レイヤーを標準準拠のカメラに使用できますが、IDS peak GenTLs を使用すると、カメラハードウェアからアプリケーションまで、エンドツーエンドでメーカーサポートを利用できます。

トランスポートレイヤーのサインとして

uEye 転送レイヤー

長期のお客様は特に、IDS 独自の uEye 転送レイヤーを使用するメリットがあります。これによって IDS peak では、新しい uEye+ Vision Standard 準拠のカメラモデルに加えて、GigE および USB2 インターフェース搭載の信頼ある uEye カメラ (マッチコード "UI-") もサポートするようになりました。これにより、現在の uEye カメラを IDS peak で新しいアプリケーションで使用でき、新しい uEye+ カメラと組み合わせることもできます。

IDSピークコックピットのシンプルさの表れである。

IDS peak Cockpit

IDS peak Cockpit の先進的で直感的なグラフィカルインターフェースを利用して、カメラをすばやく簡単に評価でき。プログラムのコードを作成する必要はありません。典型的な GenICam のノード表示ですべてのカメラパラメーターを表示できるほか、IDS peak Cockpit には、多数の実用的な画像情報やダイアログベースの設定が用意されています。

IDSピークが提供する多くのツールの一例である。

IDS peak ツール

実用的なツールを使用して、たとえば複数のカメラを自動設定します。ids_ipconfig を使用して、カメラのネットワーク設定を問い合わせて、設定できます。ids_devicecommand は、すべての使用できるカメラ設定の情報を GenICam インターフェースを通じて提供し、直接設定できます。

IDSピークのソースコード・サンプルの印として

IDS peak ソースコードサンプル

既存のソースコードサンプルを使用して、IDS peak API でのプログラミングを迅速に開始できます。接続したカメラを簡単に見つけて開く方法を確認してください。少しの手順で、トリガーされた画像撮影でライブカメラアプリケーションを実装できます。IDS peak で簡単に開始できます。

IDSのピーク・ドキュメントのサインとして

IDS peak マニュアル

IDS peak マニュアルは、プロジェクトの作成方法の概要を示し、IDS peak API の基本原則と最も重要なクラスと関数について説明します。

IDS peak Cockpit

IDS 産業用カメラのパワーを探る

IDS peak Cockpit で、最初の画像を即座に撮影して、IDS の用カメラを詳しく評価できます。 先進的で直感的なユーザーインターフェースにより、広範な測定が可能で、異なるカメラ設定を容易に比較できます。

産業用カメラを操作する多数の便利な機能を搭載し、IDS peak Cockpit は多くのユーザーにとって好まれる、使いやすいツールとなっています。とても簡単です!

ソフトウェアのシンプルさを示すIDSピークウィンドウ

プログラミングではなく構成

ヒストグラム、ライン表示、ピクセル表示、カラーおよびグレースケール変換などの津-ル、便利な自動機能および帯域幅管理により、コードを作成しなくても、uEye カメラをさまざまなアプリケーションの状況に合わせて最適にセットアップできます。すべての設定をカメラまたは PC に構成として保存して、他のアプリケーションに再利用できます。このようにして、IDS peak Cockpit はアプリケーション準備の基本部分の構成に役立ちます。カメラパラメーターをソースコードにプログラミングするという面倒な作業は不要です。

HDR対応のIDSカメラでは、IDS peak Cockpitを使用してさまざまなHDRモードや設定を評価できます。ユーザーはHDRデータを直接可視化し、異なる撮影設定を比較できます。これにより、独自のツールやユーザーインターフェースを開発することなく、高コントラストなシーンに適したパラメーターを迅速に特定できます。

ピクセル単位での色の分析

分析、注釈付け、文書化

さらに、画像を光学的にピクセルレベルにまで測定することで、エラーなどの特殊な状況を体系的に分析できます。Cockpit にはシンプルな注釈付け機能もあり、特殊ケースを文書化できます。

ワークスペースのカスタマイズ

すべてのパラメーターとダイアログをフィルターして、IDS peak Cockpit に個別に配置して、ワークスペースを個別にセットアップできます。異なるワークスペースを作成、保存、ロードすることで、繰り返されるワークフローを最適な方法でサポートできます。

新しい IDS peak Cockpit を試して、カメラの操作を簡単にする多用途のチャンスをご自分でお確かめください。新しいお気に入りのツールはすでに IDS peak セットアップに含まれています。

IDS peak Cockpitでは、ダッシュボード上に様々なウィンドウを配置することができます。

IDS peakに関するお客様の声

「IDS peak により、USB3 Vision 経由でカメラを簡単かつ高性能に統合できます。統一された SDK 構造は、開発・制御・画像取得を大幅に簡素化します。これにより、AIベースの画像処理ワークフローをより迅速に導入し、柔軟に適応できるようになりました。」

— ITA 人工知能・デジタル化プロジェクトマネージャ —

「IDS peak API の Python インターフェースにより、カメラをパラメーター化して画像を撮影するソフトウェアをすばやく容易に開発できました。」

— Cécilia Gauvin, S-MA-C-H共同設立者兼 CEO —

「簡単にプログラムできるAPIと、実行中のソフトウェアとのプラグ・アンド・プレイ機能は、私たちを納得させました。」

— Johann Enthammer氏、F&S Bondtec社マネージング・ディレクター兼CTO —