動く粒子
3Dフロー解析におけるイベントベースカメラ
空気や水の動きを、3次元的に可視化するにはどうすればよいでしょうか?イベントベースセンサー技術を搭載した産業用カメラは、この目的のために全く新しいデータベースを提供します。実際に変化した部分のみを記録することで、最小限の労力で正確なフロー解析を可能にします。複数のカメラを組み合わせると、例えば数千もの粒子をリアルタイムで3D追跡するなど、特に興味深い結果が得られます。
フロー解析の新たな視点
気体や液体、その他の媒体における流れの精密解析は、研究開発における重要なツールです。これまで、個々の粒子の動きを可視化するためには、高価なハイスピードカメラが主に使用されてきました。これらは非常に詳細な画像を提供する一方で、膨大な量のデータを生成し、その保存・転送・処理には多大なコストがかかります。高フレームレートであっても、結果は露光時間、照明条件、光学設定の適切な選択に大きく依存します。十分な画像処理の専門知識がなければ、モーションブラーや画像の暗部、あるいは不完全なスキャンが発生する可能性があり、測定データの品質が著しく損なわれます。
この状況を改善する新技術が登場します:イベントベースカメラは、完全な画像を連続的に撮影するのではなく、視野内の変化のみをマイクロ秒単位の精度で記録します。このニューロモーフィックセンサー技術は、データ量を大幅に削減しながら、動きの高度な動的解析を可能にします。特に、複数のセンサーを組み合わせた場合、革新的な結果が得られます。これにより、複雑な3Dフロー解析を低コストで、拡張性を持って、そしてかつてない効率性で実現できるようになりました。研究機関や産業用途に新たな可能性を開く、真に画期的な基盤技術です。
複数の視点で捉える三次元の世界
フロー解析には動きを正確に捉える能力が不可欠です。理想的には、二次元だけでなく三次元で捉えることが求められます。イベントベースカメラは、ここでまったく新しいアプローチを提供します。従来のイメージセンサーとは異なり、視野内のコントラスト変化のみを検出し、その応答時間はサブミリ秒単位です。その結果得られるデータ量は大幅に少なくなるだけでなく、極めて関連性の高いものとなります。高い光感度とコンパクトな設計と組み合わせることで、従来は非常に高価なハイスピードシステムでしか実現できなかった新しいアプリケーションが可能になります。
特に、複数のイベントベースカメラを組み合わせた場合、素晴らしい結果が得られます。粒子を異なる角度から観察することで初めて、空間内で明確に識別し、その動きを三次元で再構築できます。既存の粒子画像流速測定(PIV)や、エンジンブレード間の複雑な圧縮衝撃構造の可視化などのアプリケーションでは、この技術が非常に大きな効果を発揮します。データ量の削減により、リアルタイム評価も可能となり、画像計測技術に基づく能動的なフロー制御の新しいコンセプトを実現できます。
ここで紹介する手法は、ケルンのDLR推進技術研究所の光学エンジン計測技術部門が特に注力してきた、フロー解析におけるイベントベース画像処理に関する数年間にわたる研究に基づいています。
イベントから3Dデータへ
単一のカメラでは、流れ場における個々の粒子の動きを三次元で捉えることはできません。複数の視点、通常は3~4台のカメラを組み合わせることで、粒子の空間位置を明確に特定できます。カメラはフォトグラメトリ配置で設置され、同じ体積領域を異なる視点から、わずかに重なる画像領域で撮影します。対応するピクセルと既知のカメラ位置に基づく三角測量により、粒子の3D位置を空間内で計算できます。観測可能な視野角が多いほど、粒子軌道の再構築はより正確で堅実になります。
カメラのデータを後に正しく統合するためには、正確な同期が極めて重要です。この目的で使用される4台のIDS製イベントベース産業用カメラは、特に便利な2つのインターフェースを備えています。
- トリガー入力:すべてのデータストリームに固有のタイムスタンプを付与し、後続処理でイベントを正確に割り当てることが可能になります。
- ハードウェアインヒビット(TDRSTN):この機能により、異なるコンピュータで動作していても、すべてのカメラを同時に起動できます。
データ収集が終わると、本当の課題が始まります。まず、各カメラのイベントを相互に幾何学的に整合させる必要があります(カメラキャリブレーション)。次に、粒子の位置を同期イベントから直接取得、または二段階のプロセスで特定します。後者の場合、まず個々の視点で粒子を追跡し、その後移動経路を再構築します。個々のピクセルイベントの位置とタイムスタンプは、一定期間にわたって蓄積され、時間と空間の両面で統合されます。その結果、空間内に一種の「動きの軌跡」が形成され、体積内の粒子が時間とともにどのように移動するかを示します。
この可視化の形式は、複雑な流れのパターンを理解するうえで特に役立ちます。粒子が軌道に沿って移動しているか、乱流が発生しているか、あるいは衝撃波がどのように伝播しているかを確認することができます。逆流、渦の形成、および局所的な速度変化もこの方法で可視化することが可能です。このような定性的な表現は、研究や教育において価値があるだけでなく、航空宇宙、流体力学、マイクロ流体工学などの技術システムの開発や最適化にも役立ちます。
イベントベースカメラは、従来のハイスピードシステムに代わる魅力的な選択肢を提供します。現時点では極限の時間分解能には至っていませんが、フロー解析を大幅に低コストかつ簡易化し、小規模な研究室や研究機関でも3D PTV測定を利用可能にしています。
利点、制約、そして課題
システムの性能は、時間分解能や空間分解能、そしてセンサーに大きく依存します。採用したSony IMX636センサーは、約100マイクロ秒の時間精度を提供します。これにより、クロックレート1kHzでは最大10,000個の粒子を同時に追跡でき、10kHzでは約1,000個となります。これらの数値は、この技術の可能性と同時に制約も示しています。解像度を高めれば、より多くの粒子を扱える一方で、データ量や処理負荷も増加します。
しかし、イベントカメラはハイスピードシステムに代わるコスト効率の高い選択肢を提供します。データ量が少なく、必要なストレージ容量も少ないため、小規模な研究機関でも3Dフロー解析に必要な精密な動き情報を利用できます。コンパクトな設計と低消費電力により、EVSカメラは周辺機器の要件が最小限で済むため、モバイルや自律システムに最適で、新たな応用分野を切り開きます。
特に革新的なのは、毎秒250フィールド以上で流れ場をリアルタイム評価できる点です。各「フィールド」は、定義された体積内における粒子運動の完全なスナップショットを表します。この高い時間分解能は、動的な流れの精密な分析を可能にするだけでなく、適応システムの基盤を提供します。フラップやノズル、その他の機械部品を制御して、流れを能動的に影響を与えることができます。DLRのクリスティアン・ヴィラート博士にとって、このリアルタイム評価は画像ベース計測技術のさらなる発展における真のマイルストーンです。
革命ではなく、可能性を広げる技術
イベントベースビジョンは、従来の画像ベースシステムと競合するものではありません。置き換えるのではなく、有意義に補完します。ハイスピードカメラは、最高の空間解像度と完全な画像情報が求められる状況において、引き続きその強みを発揮します。一方で、イベント技術は、動的なプロセスを効率的に捉えるための新たな、敷居の低い選択肢を提供します。限られた予算やインフラ環境にある研究所や研究機関でも、精密な動作解析が実現可能となります。
IDS uEye EVSカメラは、この目的に適したカメラプラットフォームを提供します。コンパクトで省エネ、周辺機器の要件も低いのが特長です。複雑なハードウェア構成なしでスケーラブルなマルチカメラシステムを構築でき、革新的なEVSセンサー技術を開発したProphesee社のMetavision SDKともシームレスに連携します。これにより、モバイルフロー解析、風洞モデル、さらにはドローンでの応用など、新しい応用分野が開かれます。
イベントベースビジョンが基盤技術となり得ることは、Prophesee社の組み込み分野への継続的な関与からも明らかです。特別に開発されたキットにより、高速イベントデータをRaspberry Pi 5上で低遅延で直接処理できます。これにより、ロボティクス、産業オートメーション、自律飛行プラットフォームなど、コンパクトな組み込みシステムでもこの技術を利用可能になります。専門的な高性能技術が、幅広い新しい用途に対応する柔軟なツールへと変わります。
詳細情報
- イベントベースの流れ可視化については、当社のアプリケーションストーリーでさらに詳しくご紹介しています:イベントベースの流れ可視化
- uEye EVS カメラの詳細をご覧ください:カメラファミリーへ
Dipl.-Ing. Heiko Seitz(工学修士 ハイコ・ザイツ)は2001年よりIDSで勤務しています。カメラソフトウェア分野での開発者としての経験を経て、現在はプロダクトマーケティングマネージャーとしてIDSの技術コミュニケーションを支援しています。彼の経験により、複雑な技術と実践的な知識伝達との間の隔たりを埋めています。例えば、技術記事、ウェビナー、あるいは講演などでその役割を果たしています。
Vision Channel
マシンビジョンに関するビデオとライブセッション
プロジェクト
プロジェクトにおいて、どのようなサポートが必要ですか?当社チームが適切なソリューションを見つけるお手伝いをします。
ニュースレタ
最新情報を入手するため、ぜひニュースレターにご登録ください。