市場最小の C マウント付きハウジングカメラ
新しい低コストカメラを 10 月に発売
uEye+ 製品ラインに加わる XCP カメラファミリーは、予算に制限のあるプロジェクト用の小型産業用カメラは、ベアボードスタックや、ハウジングのない「組み込みカメラ」でなければいけないという思い込みを払拭するものです。
29 x 29 mm で長さはわずか 17 mm という業界最小の標準フォーマットで、亜鉛ダイキャスト製のフルハウジングに低コストのカメラエレクトロニクスが収容されています。
このようにハウジングは小型ですが、C マウントアダプターを使って、一般的なサイズのレンズやメガピクセルセンサーをカメラで使用できます。デジタル入出力とカメラのエレクトロニクスのトリガー/フラッシュピンを使用して、完全に密閉されたハウジングでも背面コネクターから使用することもできます。
新しいシリーズのハウジングカメラには手始めに、2.3 MP グローバルシャッター AR0234 (モデル U3-3560XCP) と onsemi 製 5 MP ローリングシャッター AR0521 (モデル U3-3680XCP) が搭載されます。
機能と販売予定の詳細については、弊社の営業チームまでお問い合わせください。