小型、先進的、優れたコスト効率: uEye XLE 産業用カメラ
5 MP センサー搭載および各種ハウジングバージョンの uEye XLE カメラ発売
お客様の要望から、弊社のソリューションは生まれてきました。uEye XLE ファミリーの開発において、私たちは基本的なカメラ機能に的を絞り、コスト面でこのシリーズを最適化しました。汎用デザイン、実用的な USB3 インターフェース (SuperSpeed USB、5 Gpbs)、USB3 Vision 規格準拠という機能で、多彩な用途に対応します。このコンパクトな産業用カメラはご注文が可能になりました。
C-/CS マウントおよび S マウントありとなしのボードレベルカメラと、コーティングされたプラスチック製ハウジング付きバージョンから選べます。わずか 36 x 36 mm という省スペースで USB Type-C コネクターを装備しているので、どのような画像処理システムにも容易に統合できます。組み込みビジョンソリューションなど、狭い場所にでも設置することができます。
まず、新しい uEye XLE カメラには光感度に優れた 5 MP センサー onsemi AR0521 が搭載されています。BSI (バックサイドイルミネーション) ピクセル技術を利用して、暗い環境や明るさが変化する場所で卓越した性能を発揮します。
このため、交通および輸送用途など、屋外での使用にも最適なカメラとなっています。さらに、高解像度データと低ノイズという特徴を備えているため、表面検査や詳細検査など、産業用途での厳しい画像評価にも優れています。このカメラシリーズはUSB3 Vision 規格に対応するあらゆるソフトウェアと併用できます。最適な性能を発揮させるには、IDS peak の使用を推奨します。SDK は IDS の Web サイトから無料でダウンロードできます。