IDS uEye SE カメラで絵画を分析
巨匠の作品を追跡
岩窟の聖母」は、レオナルド・ダ・ヴィンチの代表作です。この絵画には 2 つの版があります。その 1 つはロンドンのナショナルギャラリーに展示されています。
入念な修復作業に一役買ったのが現在の放射線技術で、画像処理テクノロジーなどの最新の検査手法が使用されています。これには Bruker Nano GmbH (ベルリン) 製の M6 JETSTREAM 空間分解蛍光マイクロ X 線分光計が、決定的な役割を果たしました。きわめて微小な塗料粒子を検査でき、塗料層の奥底まで調査しました。IDS Imaging Development Systems GmbH の 2 台の USB カメラからは、必要となるサンプル表面の光学的情報が提供され、測定領域上で分光計が正確な位置に設定されます。