現代テクノロジーの探求:ミュンヘン・ドイツ博物館でのIDSカメラ
新しいロボティクスの博物館展示で話題の画像処理を披露
ミュンヘン(ドイツ)のドイツ博物館で開催されている「ロボティクス」展では、介護や医療、家庭、遊びや学習、産業など、さまざまなテーマでロボットの用途が紹介されています。実はここにIDS カメラも展示されています。2023 年末から、USB3 uEye CP がハンズオンステーションの目として機能しており、来場者の画像処理にまつわる最新技術のインタラクティブな体験に貢献しています。デモンストレーションは MVTec Software GmbH が設計し、開発しました。
「ロボットはどのようにものを見るか」が展示の中心的なテーマで、来場者はステーションを使って、マシンビジョンを使ってロボットが発揮できる能力や、ロボットがすでに私たちの社会や仕事の世界に貢献していることを体感することができます。様々な物体が置かれたフィールドを利用しながら、興味を持った来場者は、物体認識の仕組みなどの理解を深めることができます。IDSのカメラの下に選択された対象物を保持し、最先端の技術、この場合はIDSの特に強力な2DカメラとMVTecのインテリジェント画像処理ソフトウェアを使用して識別します。位置、物体の種類、バーコードの読み取りなど、さまざまなマシンビジョンアプリケーションの結果が画面に表示されます。 これにより、ピックアンドプレース用途などで、ロボットは物体を自律的に検出、把持、配置できます。
「長年の協力者である MVTec から展示の案を持ちかけられたとき、私たちは二つ返事で快諾しました」と IDS業務執行取締役の Jan Hartmann は言います。「私たちは、画像処理をできる限りシンプルにし、利用を妨げる障害を低減または排除しようと常に意欲を燃やしています。そこで、このプロジェクトは私たちの理念とぴったり一致していると考えました。マシンビジョンとディープラーニングという先見性のあるトピックに関するこの画期的な展示に、弊社のカメラが少しでも役に立てることを嬉しく思います」
画像処理は驚くほどのスピードで発展しており、人工知能は常にテクノロジーの発展を推し進め、AI ベースのシステムは新たな可能性を多く生み出しています。ディープラーニングのトピックを理解しやすくするだけでなく、専門家でなくても素早く簡単に使えるようにするため、IDSはすでに数年前に、インテリジェントカメラを使用するための完全なシステムを含む製品レンジを拡大しています。「このテクノロジーに関して言えば、私たちは消費者向けの技術を応用することで、ユーザーがAIベースのビジョンシステムをできるだけ容易に扱えるようにしたいと考えています」。ドイツ博物館が大勢の来場者を迎えられることを願っています」