IDS NXT rio および rome 推論カメラに新しい SONY 用センサーが登場!
インテリジェントな産業用カメラが 3.1 MP、5 MP、6.4 MP 搭載モデルで拡充
IDS NXT rio および rome を始めとする推論カメラは、ディープラーニングから得た「知識」を新しいデータに適用できます。IDS のカメラモデルは、新しい用途分野を開拓するだけでなく、丈夫な設計なので産業環境での使用に特に適しています。この度NXTのポートフォリオが拡充され、センサーが追加されました。
2 月にはインテリジェントな産業用カメラ IDS NXT rio および rome カメラシリーズに 2 種類の Sony 製グローバルシャッターセンサー、3.1 MP IMX265 と 5 MP IMX264 が追加されました。これらのセンサーにはそれぞれカラーとモノクロがあります。3 月には、Sony 製 6.4 MP ローリングシャッターセンサー IMX178 が導入されます。