ラボ、診断、治療、リハビリ: カメラの選択で重要な要因
IDS の産業用カメラが医療およびライフサイエンスにおいて基準を作り上げた背景
健康に危険が及ぶ場合、妥協は許されません。このため、医療技術分野で産業用カメラは非常に大きな責任を担っています。当社の新しいランディングページでは、現場からのアプリケーションを紹介し、IDSのカメラが最高レベルの品質要件を満たす方法を説明しています。
医療およびライフサイエンス市場環境の特徴は、カスタマイズした開発の割合の高さです。IDS のチームはソフトウェアとハードウェアの両方のカスタマイズにおいて、この分野で高い実績を上げています。医療用途の設計と認定のため、部品の供給期間が非常に長く、まったく同じ構成であることも重要です。
もちろん、画質も重要な要因です。 光感度が非常に高いカメラが必要な場合、uEye+ XCP および XLS ファミリーの Sony Starvis 2 センサー IMX662 の選択がベストでしょう。スクエア型センサーは顕微鏡用途で高い需要があります。例えば、1.1インチCMOS Sony IMX541センサー搭載のUSB3カメラ、U3-3990CP Rev 2.2モデルがあります。iDS のカメラは医療技術の要件と同様に幅広く対応しています。お気軽に弊社チームまでお問い合わせください。