専用プレビュー: 今後の IDS NXT 機能にご期待ください
私たちは既にIDS NXT プラットフォームの次の開発に向け取り組んでいます
デジタル産業用カメラの大手メーカーの 1 社として、IDS は画像処理技術の開発を 20 年以上にわたって進展させてきました。もちろん、この取り組みは IDS NXT 製品ラインにも反映されています。先頃ソフトウェアアップデートを通じて、機能とオプションをお客様に提供しました。次のステップには、IDS NXT Cockpit の最適化などが含まれます。
IDS の目標は、カメラとタスクの管理をさらに快適で便利にすることです。このために、IDS NXT Cockpit はセットアップと構成における重要なツールとなります。
OPC UA を産業用アプリケーションのインターフェースとして統合するという画期的なアイデアに続き、Siemens S7 マシンコントローラーと直接通信するためのビジョンアプリを作成しています。これにより、アダプターやインターフェースコンバーターを追加する必要がなくなります。そこで、IDS NXT カメラを既存の設備に取り入れる利点がさらに強まります。