安定し最適化されたサプライチェーン:価格を値下げしてご提供します
Sony製グローバルシャッター解像度5MPのuEye+ XCPもお求めやすい価格で。
すべての IDS のお客様に朗報です。最適化され、安定したサプライチェーンのおかげで、USB3 インターフェース搭載の uEye+ XCP および XLE 産業用カメラが、極めてお手頃になりました。
たとえば、uEye+ XCP は IDS 最小の C マウントカメラで、ハウジングを備え、Sony 製の卓越した 5 メガピクセルのグローバルシャッターセンサー IMX568やonsemi製5メガピクセルのローリングシャッターセンサー AR0521 を搭載していますが、お求めやすい価格で提供しています。サイズはわずか 29 x 29 x 17 mm で、完全に密閉された亜鉛ダイキャストハウジング。ねじ止め式 USB micro-B 接続と Vision Standard (U3V/GenICam) 準拠により、画像処理システムに簡単に統合できます。小型で実用的、一般的なレンズサイズであることから、このカメラは、多彩な用途に使用できます。
このカメラファミリーの他のセンサーや、uEye+ XLE シリーズのモデルの概要については、IDS の Web サイトをご覧ください。新しい画像処理プロジェクトのバリエーションと可能性をご確認ください。