ユーザーフレンドリーな AI ビジョンシステムのエキスパート
あらゆる人とあらゆるアプリケーションのためのインテリジェントな画像処理
自己学習式アルゴリズムを画像処理と組み合わせると、多大なチャンスが生まれます。しかし、多数の企業がいまだに AI に対する疑念を抱いており、差し迫った自動化プロセスにはまったく手がつけられないか、従来の手法を使用して対処しています。「企業が AI ビジョンを使用した自動化とデジタル化による新たなチャンスを利用できるように支援して、プロセスと製品を大幅に向上させることを目指しています」と、IDS Imaging Development Systems GmbH の CEO、Jan Hartmann は言います。この目的で、IDS はAI ビジョンの取り組みを拡大し、専門知識とソリューションツールを提供して、コンセプトから統合フェーズまでを対象とする包括的なアプリケーション開発製品を提供します。カメラメーカーとして、従来の部品サプライヤーから総合的な AI ビジョンパートナーへと進化しました。
アプリケーション開発では、すべてに対応する AI ソリューションというものはありません。また、特定の AI ビジョンシステムが常に問題への解決となるとは限りません。何を使用して何をどのように行うかは、アプリケーションが決定します。AI ビジョンテクノロジーの使用にとって最も重要な決定要因は、シンプルさ、コスト、パフォーマンス、時間です。AI ベースの手法はルールベースのアプローチとはまったく異なる方法で機能するということは、メリットでもありデメリットでもあります。ただしこれにより、IDS などのメーカーが、操作性に優れた、まったく新しいツールを画像処理向けに開発できます。これはすでに、人間の品質要件を機械学習を通じて AI ベースの画像処理システムに転換するために使用でき、プロセスの最適化と自動化を実現できます。ソースコードを 1 行も書く必要がないので、多くの場合 AI ビジョンは、プログラミングスキルをもう必要としないまったく新しいターゲットグループに最適です。この段階では、企業なプログラマーや画像処理エキスパートの手を借りる必要はなくなります。
インテリジェントな新しい方式ではありますが、AI ビジョンは「画像処理」です。ソリューションを実現するには、ルールベースの場合のようにアプリケーションに統合し、他のシステムコンポーネントと連携させる必要があります。AI、画像処理、アプリケーションプログラミングの事前知識があるユーザーもないユーザーも、このタスクを解決しなければなりません。ここに、アプリケーションの実際の課題があります。システムコンポーネントを価格、パフォーマンス、機能の豊富さのみを基準に選択すると、各システムのインターフェースに関して、将来的には複数のサービスプロバイダーやメーカーを取り扱うことになります。完全なワークフローでこれらをスムーズに連携させるには、多くの場合、忍耐と時間、インハウスの専門知識が要求されます。
そこで IDS では、相互に最適に適合し、1 つの契約パートナーのサポートとエクスペリエンスによって、あらゆるユーザーグループが使用できるコンポーネントを利用しています。これにより、貴重な時間やコストがかかる開発リソースを節約でき、ユーザーは個々のソリューションに迅速に到達します。
すぐに使える組み込み AI ビジョンシステム
人工知能をインテリジェントな産業用カメラ上で直接実行し、IDS NXT の完全なビジョンシステムを搭載し、AI ビジョンは使いやすく、コスト効果に優れています。物体認識、分類、異常検出向けに個別にトレーニングされたニューラルネットワークと業界標準のインターフェースと通信プロトコルを搭載し、自律的に機能するカメラは、機能を完備した推論システムとなります。画像から最終的な AI アプリケーションまで、開発プロセス全体を、使いやすいツールでカバーできます。クラウドベースの AI ビジョンスタジオ IDS lighthouse を、画像データセットの管理、ニューラルネットワークのトレーニング、IDS NXT カメラ向けのビジョンアプリとしての完全な画像処理シーケンスの作成に使用します。
IDS NXT エコシステムはこの夏、もう 1 つの高速で統合しやすい組み込みビジョンシステムで拡張されます。新しい IDS NXT malibu は、既存モデルと比較して推論時間が最大 20 分短縮されます。これにより、ニューラルネットワークの実行時間をはるかに短縮できます。マシンビジョンの結果をハードウェアアクセラレーションの手法でライブ画像にオーバーレイとして統合し、圧縮ビデオストリーム (H264 または MJPG) として提供します。プロセス監視や視覚支援システムで理想的なアプリケーションとなります。これを、ミュンヘンで開催される automatica (ブース B5.203) でご覧になれます。
あらゆる人のための AI
それでも、スタンドアロンのカメラが常にマシンビジョンアプリケーションの最適なプラットフォームになるわけではありません。さまざまな理由で、PC ベースのシステムを従来の産業用カメラと併用することが必要であったり、有益であったりします。たとえば、パフォーマンス、接続性、柔軟性、既存システムの統合などが考えられます。最終的には、予定されたアプリケーションの要件のみが、プラットフォームのどのメリットが実装に最適化を決定します。ただし、ユーザーとして、特定のシステムに対して、そのメリットとデメリットを考慮して、さまざまなマシンビジョンコンポーネントから決定しなければいけない状況に直面します。残念なことに、気に入ったものを取り出して自分でまとめることはできないので、妥協を迫られることがよくあります。
IDS のお客様は、AI ビジョンについてシステムの選択に制限はありません。クラウドベースの AI Vision Studio IDS lighthouse でトレーニングされたニューラルネットワークを、IDS NXT AI カメラに加えて、PC ベースのシステムで標準的な産業用カメラで使用できます。バージョン 2.4 以降の IDS peak ソフトウェアでは、アプリケーション開発者は独自のカメラアプリケーションで IDS AI Vision を使用できます。IDS は、事実上すべてのツールにマシンビジョン構成キットを提供し、IDS NXT 製品ラインだけでなく、シンプルな AI ベースの画像評価をあらゆる IDS カメラで使用できます。これにより、AI ベースの推論を IDS カメラを使用するすでに実行中のあらゆるアプリケーションに追加できます。
ノーコードツールとして高性能の AI ビジョンテクノロジー
比較的シンプルでコストが最適化されたプロジェクトに適している IDS NXT システムに加えて、IDS では「高性能」ビジョンアプリケーションの分野についても準備を進め、AI パートナーとして 1 つのソースからすべてのものを提供します。このため、Fraunhofer から独立した DENKweit GmbH と画像処理企業の IDS Imaging Development Systems GmbH は将来的に同じ道を進んでいきます。今年初めから、ハレ (ザーレ) の「思想家」とオーバーズルムの産業用カメラメーカーの共同作業は始まっています。両社は、非常に複雑なテクノロジーを可能な限りアクセスしやすく容易に使えるようにするという共通の目標を掲げています。このため、両社は共通部分を活用して相乗効果を狙おうと考えました。
DENKnet によってユーザーは IDS 画像処理コンポーネントを完全に補完でき、新しいアプリケーションの可能性が拓き、重要な競争力を実現できます。DENKnet を利用すると、主要な AI ビジョンテクノロジーと最高のパフォーマンスを持つ個々の画像分析を、わずか 15 枚のトレーニング画像を使ってほんの数分間で実装できます。DENKnet が安定性、パフォーマンス、適切なテクノロジーの選択について、自動的にバックグラウンドで処理します。ノーコードツール「DENK VSION AI HUB」による操作は非常にシンプルでわかりやすく、事前知識がなくても誰もが使用できます。DENKnet 画像処理と IDS カメラの組み合わせで、最高レベルのパフォーマンス (GPU アクセラレーション) と品質を備えた画像処理ソリューションが実現します。IDS peak SDK は画像処理をお客様のアプリケーションにシームレスに取り込めるようにします。
まとめ
IDS は短期間で AI ビジョンポートフォリオを拡張し、各アプリケーションに必要なプラットフォーム向けの適切なコンポーネントをユーザーに提供します。PC 不要のシンプルなアプリケーション向けの低コストで「とても簡単」な機能を完備した組み込みビジョンシステムから、PC と産業用カメラを使用するハイエンドの画像分析まで、すべてが揃っています。カメラから CNN の画像ベースのトレーニングや個々のアプリケーションへの統合まで、ユーザーはシームレスなサポートを利用できます。
IDS は DENKnet および IDS NXT のデモシステムとプレゼンテーションを automatica Munich で披露します。IDS ブースまでぜひお立ち寄りください。