プライバシーポリシー
IDS Imaging Development Systems GmbH
お客様のデータ保護に真摯に取り組んでいます
弊社 Web サイトにアクセスいただき、ありがとうございます。弊社ではお客様の個人情報の保護を非常に重要であると受け止め、Web サイトを安全に閲覧していただきたいと思っています。弊社では、お客様のプライバシーと個人情報を保護します。弊社では、一般データ保護規則 (GDPR) およびドイツのデータ保護法 (BDSG) で規定された、該当するデータ保護条項に準拠し、このプライバシーポリシーの内容に従ってお客様の個人情報を処理します。
管理者の名前と連絡先の詳細
IDS Imaging Development Systems GmbH (所在地 Dimbacher Str.10, in 74182 Obersulm, Germany) は、Web サイト https://www.ids-imaging.com および https://www.visionpier.com の運営者として、GDPR における管理者になります。
データ保護担当者の連絡先の詳細
データ保護に関する懸念がある場合は、いつでもデータ保護担当者 (dataprotection@ids-imaging.com) に連絡できます。
目次:
I. 個人情報とは
II. データ処理の目的
III. データ処理の法的根拠
IV. 情報目的の Web サイトの使用
V. その他のサービス目的の Web サイトの使用
VI. お問い合わせ
VII. ニュースレター
VIII. Google reCAPTCHA
IX. セキュリティ
X. Cookies
XI. Web 分析
XII. その他の機能とコンテンツ
XIII. IDS Vision Channel
XIV. 受信者とデータ転送
XV. 第三国へのデータ転送
XVI. お客様のデータの消去
XVII. お客様の権利
XVIII. プライバシーポリシーの修正
XIX. ソーシャルメディアのプライバシー情報
I. 個人情報とは
「個人情報」とは、特定済みまたは特定可能な自然人に関わる一切の情報を指します。特定可能な自然人とは、具体的に、名前、識別番号、位置データ、オンライン ID などの識別子、または当該自然人の物理的、生理的、遺伝的、精神的、経済的、文化的、または社会的アイデンティティに固有の 1 つまたは複数の要因を参照することで、直接的または間接的に特定することができる人物です。
II. データ処理の目的
お客様のデータの収集、処理、使用の範囲と性質は、Web サイトのアクセス目的が一般公開情報を取得するためだけなのか、追加サービスを使用するためなのかによって異なります。原則として弊社では、お客様の個人情報を契約前または契約目的のビジネス活動のコンテキストにおいて処理します。さらに、弊社の正当な利益の追求または法的要件への準拠も、データ処理業務の実質的な目的となり得ます。以下のセクションで、データ処理の個々の目的に関する情報を提示します。
III. データ処理の法的根拠
弊社では、以下の法的根拠に基づいてお客様の個人情報を処理します。
- 契約前または契約義務の履行 (GDPR、Art. 6 (1) (b))
- お客様の同意に基づく (GDPR、Art. 6 (1) (a))
- 利益のバランスのコンテキスト (GDPR、Art. 6 (1) (f))
- 法的要件への準拠 (GDPR、Art. 6 (1) (C))
処理の性質と範囲に応じて、国固有の条項に従って追加の法的根拠がある場合もあります。関連する処理業務中に、データ処理の特定の法的根拠をお客様に通知します。
IV. 情報目的の Web サイトの使用
弊社 Web サイトのホストには、外部サービスプロバイダーを利用しています。この Web サイトで収集された個人情報は、ホスティング業者のサーバーに保存されます。ホスティング業者は、弊社 Web サイトを安全かつ迅速に、効率的にプロビジョニングするために使用されます (GDPR 6 条 I 項 f))。弊社のホスティング業者は、契約義務および弊社からの指示のもと、パフォーマンス義務を履行するために必要な範囲でのみ、データを処理します。IDS は Hetzner Online GmbH, Industriestr.25, 91710 Gunzenhausen, Germany をホスティング業者として使用しています。弊社では、GDPR 28 条に準拠するサービスプロバイダーとの注文処理契約を締結しました。
単に情報を取得する目的で弊社 Web サイトを使用する場合、個人情報を提供する必要はありません。ただしこの場合、Web サイトにアクセスする際、お客様の Web ブラウザーが自動的に弊社に送信する、以下のようなデータのみを記録します。
- リファラー (前にアクセスした Web サイト)
- 要求された Web ページまたはファイル
- ブラウザーの種類およびブラウザーのバージョン
- 使用されたオペレーティングシステム
- 使用されたデバイスのタイプ
- アクセス時刻
- 使用された IP アドレス (匿名化された形式)
- その他の類似する、IT システムが攻撃されたときに危険を回避するためのデータおよび情報
これは通常、ログファイルを使用して実行されます。処理の目的は、トラブルシューティングなどの技術的に問題のない使用に対する Web サイトの機能と互換性を維持し、技術的な攻撃と悪用に対する防御を行うことです。この処理の法的根拠は、GDPR の Art. 6 (1) (f) に準拠する、弊社の正当な利益です。弊社の正当な利益は、Web サイトの適切な運用にあります。ログファイルのデータは、処理目的で不要になった時点で削除されます。
V. その他のサービス目的の Web サイトの使用
弊社が Web サイトを通じて提供する追加サービスを使用する場合、この目的で個人情報を提供する必要があります、たとえば、B2B Web ストアでの登録プロセス中などです。ソフトウェアのダウンロードやオンラインマニュアルの使用など、ダウンロードサービスの一部は登録後にのみ利用できます。サービス提供に必要な個人情報は、該当する入力画面やアプリケーションによって決定します。任意で追加情報を入力できます。必須情報はアスタリスク (*) が付いているか、「必須フィールド」と表記されているので、どの情報が必須でどの情報が任意かを見分けることができます。お客様の情報は、お客様が要求したサービスを提供する目的でのみ処理されます。お客様の個人情報、および個人情報を削除するときの情報を処理する法的根拠は、個々のサービスの説明に含まれています。
VI. お問い合わせ
お問い合わせフォーム
お客様は弊社に、Web サイト上のお問い合わせフォームを使用して連絡できます。お客様がお問い合わせフォームから弊社に連絡するときに提供した個人情報は、お問い合わせフォームからの問い合わせ内容を処理する目的でのみ処理されます。お客様の情報は、お客様の問い合わせを処理するために必要な場合に限り、第三者に開示されます。この処理の法的根拠は、GDPR の Art. 6 (1) (b) です。 お客様の個人情報は、お客様の問い合わせの目的を履行するために不要になった時点で削除されます。お客様のメッセージは、法的に存在する保持要件のコンテキストに応じて保管される必要があることに留意してください。この場合の法的根拠は、GDPR の Art. 6 (1) (c) です。
電子メールによるお問い合わせ
お客様は、Web サイト上から電子メールでお問い合わせができます。暗号化されていない電子メールの通信は、セキュリティ保護されていないことに注意してください。この方法で転送された情報は、権限のないユーザーによって読み取り、複製、修正、削除される可能性を否定できません。お客様が電子メールから弊社に連絡するときに提供した個人情報は、電子メールの問い合わせ内容を処理する目的でのみ処理されます。お客様の情報は、お客様の問い合わせを処理するために必要な場合に限り、第三者に開示されます。この処理の法的根拠は、GDPR の Art. 6 (1) (b) です。お客様の個人情報は、お客様の問い合わせの目的を履行するために不要になった時点で削除されます。お客様のメッセージは、法的に存在する保持要件のコンテキストに応じて保管される必要があることに留意してください。この場合の法的根拠は、GDPR の Art. 6 (1) (c) です。
VII. ニュースレター
弊社のニュースレターの購読をご希望の場合、電子メールアドレスに加えて、お客様が指定された電子メールアドレスの所有者であることと、ニュースレターを受け取る意思があることを確認します。この情報は、お客様にニュースレターを送信し、送信する権限を記録できるようにするためにのみ収集されます。 購読プロセス中に以下の情報の収集されます。
- アクセスしているコンピューターの IP アドレス
- 登録日時
データ処理の同意は購読プロセス中に取得され、本プライバシーポリシーに言及しています。この処理の法的根拠は、GDPR の Art. 6 (1) (a) です。購読プロセスの記録は、GDPR の Art. 6 (1) (f) に準拠して弊社の正当な利益に基づき、ニュースレターを受信する同意の証明となります。ニュースレターは、いつでも購読を解除できます。削除が法的要件に反しない限り、お客様の情報は、ニュースレターの受信を停止してから 12 か月以内に削除されます。
CleverReach
ニュースレターの送信には CleverReach サービスを使用します。プロバイダーは CleverReach GmbH & Co. KG (//CRASH Building, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Germany) です。CleverReach は、ニュースレター配信処理を運用するために使用するサービスで、弊社のマーケティングの成功度を測定できます。CleverReach で送信されたニュースレターについて、ニュースレター受信者の行動を分析できます。中でも、多数の受信者がニュースレターのメッセージをどのように開き、ニュースレター内のリンクを何回クリックしたかを分析できます。CleverReach ニュースレターによるデータ分析の詳細は、以下をご覧ください。 https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/
ニュースレターを受信する目的で提供したデータは、ニュースレターの配信を解除するまで弊社に保存され、ニュースレターを配信解除した後は、弊社のサーバーおよび CleverReach のサーバーからも削除されます。その他の目的 (メンバー領域の電子メールアドレスなど) で使用されているデータは、この影響を受けません。
CleverReach のデータ保護アクティビティについては、以下をご覧ください。 https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/
CleverReach との注文データ処理契約を締結し、データ保護の要件を実装します。
VIII. Google reCAPTCHA
CleverReach によるニュースレターアクティビティの処理中、弊社は Google Ireland Limited (「Google」) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) が提供する reCAPTCHA サービスを使用します。この要求は、人間が入力した情報と自動機械処理を悪用した情報とを区別するために使用されます。入力した情報は Google に転送され、この目的で使用されます。IP アドレスと、必要に応じて Google が reCAPTCHA サービスに必要とする追加データも、Google に転送されます。この情報は Google によって EU 内で、該当する場合は米国内でも処理されます。この処理は、自動スパイ、悪用、スパムから弊社 Web サイトを保護する正当な利益の観点から、GDPR の Art. 6 (1) (f) に基づいています。 Google reCAPTCHA および関連するプライバシーポリシーについては、https://www.google.com/recaptcha/about/ をご覧ください。
Google Fonts や Google フォトなど、その他の Google サービスを、Google reCAPTCHA を使用して Google からダウンストリームすることもできます。Google によるデータ処理方法については、https://www.google.com/policies/privacy/ をご覧ください。
IX. セキュリティ
弊社 Web サイトおよびその他のシステムを、不正ユーザーによるお客様のデータの損失、破壊、アクセス、改ざん、配布を防止するため、技術的および組織的な対策を講じています。特に、お問い合わせフォームから提供されたお客様の個人情報は、暗号化された形式で転送されます。この目的で、TLS 1.2 (Transport Layer Security) コーディングシステムを使用しています。
X. Cookies
弊社では Cookie を使用して訪問者のプリファレンスを追跡し、Web サイトの設計を最適化しています。Cookie は小さなテキストファイルで、Web サイトを閲覧した際にコンピューターに格納されます。Cookie は希望するときにいつでも削除できます。ただし、そうすると個々の機能が利用できなくなります。Cookie の削除方法については、お使いのブラウザーのヘルプ機能を参照してください。
XI. Web 分析
Matomo
オープンソースソフトウェアツール Matomo を弊社 Web サイトで使用して、ユーザーのブラウジング動作を解析しています。
ユーザーがアクティベーションした後、ソフトウェアは該当するユーザーのコンピューターに Cookie を設定し、これを使用してアクセス回数を計数し、分析できます。ソフトウェアは、IP アドレス全体が保存されず、IP アドレスの最後のバイトがマークされるように設定されます (例: 192.168.134.xxx)。このようにすると、呼び出し元のコンピューターへの短縮された IP アドレスの割り当てができなくなります。このため、ユーザーの匿名性が維持されます。
電子メール: privacy@matomo.org
お問い合わせフォーム: matomo.org/contact
Matomo EU 代理人:
連合で確立されていない管理者または処理者としての EU 代理人 (GDPR 第 27 条):
ePrivacy Holding GmbH, Große Bleichen 21, 20354 Hamburg, Germany
外部データ保護担当者:
ePrivacy GmbH、代表者 Dr.Christoph Bauer 教授
XII. その他の機能とコンテンツ
その他の機能およびコンテンツ (マップやフォントサービスなど) を、弊社またはサービスのプロバイダーがお客様が所有する個人情報を処理することで弊社 Web サイトで使用する場合、このことをその時点でお客様に通知します。
Sketchfab
Sketchfab, Inc. が運営する Web サイト sketchfab.com からのプラグインを使用しています。サイトの運営は、Sketchfab, Inc. (Sketchfab HQ, 1123 Broadway, #501 (25th St), New York City, NY 10010 USA) が担当しています。
Sketchfab プラグインを使用しているページのいずれかにアクセスすると、Sketchfab のサーバーへの接続が確立されます。このプロセス中に、Sketchfab サーバーで、ユーザーがアクセスしたページが認識されます。Sketchfab アカウントにログインすると、Sketchfab がユーザーのブラウズ動作を直接個人プロファイルに割り当てられるようになります。Sketchfab アカウントからログアウトすると、この処理を回避できます。
ユーザーデータが Sketchfab のプライバシーポリシーで処理される方法については、https://sketchfab.com/privacy をご覧ください。
XIII. IDS Vision Channel
弊社の IDS Vision Channel (https://ids-vision-channel.tech) ウェビナーおよび登録を必要とするビデオストリーミングチャネルには、その他のサービスの機能を使用します。これらを以下に個別に示します。
Zoom
以下で、弊社が IDS Vision Channel に伴う Zoom の使用に関連する個人情報の処理方法を説明します。Zoom は、アプリケーションで使用される機能に応じて使用される場合があります。このサービスのプロバイダーは Zoom Communications Inc. (55 Almaden Boulevard, Suite 600, San Jose, CA 95113, USA) です。データ処理の詳細は、Zoom のプライバシーポリシー https://zoom.us/privacy をご覧ください。サービスをサブスクライブすることで、処理契約を締結しました。
IDS Vision Channel のサービスを使用するには、IDS Web サイトのユーザーアカウントを作成する必要があります。ユーザーアカウントにより、専用ビデオを再生し、デジタルライブイベントに参加できます。これらのライブイベントは、システムインテグレーターなどのパートナー企業と共同で開催されることもあります。ユーザーアカウントを登録し、IDS Vision Channel およびパートナー企業のフレームワーク内で開催されるデジタルライブイベントに参加することにより、個人情報は、該当するパートナー企業に転送される可能性があることへの同意に基づいて保存されます。データは、ユーザーアカウントを開く入力マスクから生成されます。
XIV. 受信者とデータ転送
弊社では、社内における一定のデータ処理業務をプールしています。問い合わせの処理など、個々の部門で一元的に処理される場合があります。外部契約業者およびサービスプロバイダー (物流会社や IT サービスプロバイダーなど) も、弊社の作業を実施して契約を履行するために使用されることがあります。さらに、契約または法的義務により、またはお客様の同意に基づいて、開示が義務付けられている、または開示の権利を持つ受信者にデータを渡すことがあります。
XV. 第三国へのデータ転送
第三国 (EU および欧州経済領域 (EEA) 以外) へのデータ転送は、契約/注文/ビジネス関係の履行またはこれらの開始に必須であるか、弊社の正当な利益またはお客様の同意に基づいて許可され、ここに規定するデータ保護要件に準拠する場合に限り実施されます。
米国へのデータ転送に関する注意
米国を拠点とする企業からのサービスが弊社 Web サイトに組み入れられています。これらのサービスを使用する際、個人情報が、米国を拠点とする関連するサービスプロバイダーに属するサーバーに転送されることがあります。EU データ保護法においては、米国は安全な第三国とは見なされないことに注意してください。米国企業は、お客様 (データ主体) が十分な法的対処を取ることなく、個人情報をセキュリティ当局に引き渡す義務があります。したがって、米国当局 (情報機関など) が米国サーバー上にあるお客様のデータを監視目的で処理、評価、永久保存することを完全に除外することはできません。このような処理アクティビティに対して弊社は制御できません。
XVI. お客様のデータの消去
弊社ではお客様の個人情報を、該当する目的に必要でなくなったとき、または処理の法的根拠が存在しなくなった時点 (データ処理への同意の取り消しなど) で処理を停止します。この点で、既存の法的保持および保存期間に従います。
XVII. お客様の権利
お客様には以下の権利があります。
- お客様について弊社が保存した個人情報へ自由にアクセスする (アクセス権)
- お客様に関する個人情報を弊社が処理しているかどうかを確認を要求する (確認する権利)
- 当該情報の処理が不要で、GDPR に規定された消去の要件も満たす場合、お客様に関する個人情報を遅滞なく消去することを要求する (消去の権利)
- お客様に関する不正確な個人情報に対して即座に修正および補完を要求する (修正の権利)
- お客様の個人情報の処理を制限を求める (処理の制限の権利)
- お客様に関する個人情報を、構造化された一般的な機械可読の形式で取得する (データポータビリティの権利)
- お客様の個人情報の処理に反対する (反対する権利)
- 法的な意味があるか、他の方法でお客様に影響を与える、プロファイリングを含む、自動処理のみに基づく決定の対象とならない (個人の意思決定の権利)
- お客様の個人データの処理に対する同意をそれ以降いつでも無効にする
- お客様に関する個人情報の処理方法が GDPR に違反していると思われる場合、適切なデータ保護監視当局に苦情を申し立てる (苦情申し立ての権利)
お客様の権利に詳細については、弊社のデータ保護担当者までお問い合わせください。
XVIII. プライバシーポリシーの修正
弊社では、現行の法的要件に常に準拠できるよう、常にプライバシーポリシーを修正する権利を留保します。これは、プライバシーポリシーを新規または改定されたサービスに合わせて調整する必要がある場合にも適用されます。新しいプライバシーポリシーは、次に Web サイトにアクセスしたときに有効になります。
XIX. ソーシャルメディアのプライバシー情報
弊社はさまざまなソーシャルメディアチャネルで一般にアクセスできるプロファイルを運営しています。弊社の活動の詳細は、以下のセクションで説明しています。これらのチャネルにアクセスする場合は、該当する事業者のプライバシーポリシーに注意してください。
Facebook などのソーシャルネットワークは一般に、その Web サイトやソーシャルメディアコンテンツが統合された Web サイト (「いいね」ボタンや広告バナーなど) にアクセスしたときに、ユーザーの動作を総合的に分析できます。弊社のソーシャルメディアページにアクセスすると、データ保護に関連する多数の処理操作がトリガーされます。具体的には、ソーシャルメディアアカウントにログインして弊社のソーシャルメディアページにアクセスすると、ソーシャルメディアポータルの事業者はこのアクセスをお客様のユーザーアカウントと結び付けることができます。特定の状況では、ログインしていない場合や、関連するソーシャルメディアポータルのアカウントを持っていない場合でも、お客様の個人情報が収集されることがあります。この場合、データ収集は、お使いの端末デバイスに保存されている Cookie などを使用したり、IP アドレスを記録したりすることで実施されます。ソーシャルメディアポータルの事業者は、このように収集したデータを使用して、お客様のプリファレンスと関心が保存されているユーザープロファイルを作成できます。このようにして、関心ベースの広告が、該当するソーシャルメディアページの内外で表示されるようになります。該当するソーシャルネットワークのアカウントを持っている場合、ログインしている、またはログインしたことがあるすべてのデバイスに、関心ベースの広告が表示されることがあります。
弊社ではソーシャルメディアポータルでのすべての処理を追跡することはできないことにも、ご注意ください。プロバイダーによっては、ソーシャルメディアポータルの事業者によって、さらに処理操作が実行される場合があります。詳細については、該当するソーシャルメディアポータルの利用規約とプライバシーポリシーを参照してください。
法的根拠
ソーシャルメディアでのプレゼンスは、情報によるオンラインプレゼンスを提供するためです。これは GDPR の Art. 6 (1) (f) の正当な利益です。ソーシャルネットワークで開始された分析プロセスは、異なる法的根拠に基づくことがあり、これはソーシャルネットワークの事業者によって示されます (GDPR の Art. 6 (1) (a) の同意など)。
管理者と主張する権利
弊社のソーシャルメディアページのいずれかにアクセスした場合、弊社はソーシャルメディアプラットフォームの事業者と共同で、このアクセスによってトリガーされたデータ処理操作の責任を負います。原則として、弊社と該当するソーシャルメディアポータルの事業者の両方に対して、権利 (アクセス、修正、消去、処理の制限、データポータビリティ、苦情申し立て) を主張できます。
ソーシャルメディアポータルの事業者と共同管理者ではありますが、弊社はソーシャルメディアポータルのデータ処理操作のすべての管理することはできません。弊社の選択肢は、該当するプロバイダーの企業ポリシーによって決定されます。
保存期間
弊社がソーシャルメディアページから直接収集するデータは、保存目的が不要になったとき、お客様が削除を要求したとき、お客様が保存の同意を取り消したとき、即座に弊社のシステムから削除されます。保存された Cookie は、お客様が削除するまでお使いの端末デバイスに残ります。保持期間をはじめとする、必須条項には該当しません。
ソーシャルネットワークの事業者がその事業者の目的で保存したお客様のデータの保存期間に対して、弊社は効力を持ちません。詳細については、ソーシャルネットワークの事業者に直接お問い合わせください (プライバシーポリシーなど、以下を参照)。
ソーシャルネットワークの詳細
Facebook
弊社は Facebook にプロファイルを持っています。 プロバイダーは Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland) です。
このプロファイルを弊社の Web サイトにリンクします。対応するリンクをクリックすると、このプロバイダーにユーザーからのデータ (IP アドレスやその他の個人情報) が保存され、サービスのプロビジョニングや、ユーザー固有のビジネス上の目的に使用されます。
お客様のユーザーアカウントで広告設定を個別に調整できます。このためには、リンク https://www.facebook.com/settings?tab=ads をクリックしてログインします。詳細は、Facebook のプライバシーポリシー https://www.facebook.com/about/privacy/ を参照してください。
YouTube
弊社 Web サイトには、プロバイダー YouTube のビデオが組み込まれています。プロバイダーは Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) です。YouTube はデータ収集および統計データ分析に Cookie を使用しています。この統計を使用して YouTube は、ビデオの視聴回数、ビデオが YouTube で視聴されているかどうか、ビデオが埋め込まれている Web サイトを評価できます。
お客様のプライバシーを保護するため、弊社では拡張データ保護モードでの埋め込み Y ouTube ビデオのみを使用します。このため、YouTube ビデオが埋め込まれている Web サイトを閲覧してもクリックしてビデオを再生しなかった場合、YouTube で Cookie は保存されません。ビデオを再生すると、YouTube がユーザーのコンピューターに Cookie を保存しますが、埋め込みビデオを再生したことに関する個人情報は保存されません。YouTube (Google) のデータ保護慣行の詳細は、https://policies.google.com/terms?hl=ja をご覧ください。
ただし例外として、YouTube を使用する場合、Google からのサービスは Google 自体からリロードされ、これに対して IDS は影響力を持ちません。また、ユーザーの個人情報もその過程で米国に転送されます。Google によるデータ処理方法については、https://www.google.com/policies/privacy/ をご覧ください。
XING
弊社は XING にプロファイルを持っています。プロバイダーは XING AG (Dammtorstrasse 29–32, 20354 Hamburg, Germany) です。お客様の個人情報を処理する方法については、XING のプライバシーポリシー https://privacy.xing.com/en 参照してください。
LinkedIn
弊社は LinkedIn にプロファイルを持っています。プロバイダーは LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Place, Dublin 2, Ireland) です。LinkedIn は広告 Cookie を使用しています。LinkedIn 広告 Cookie を無効にする場合は、https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out を参照してください。
お客様の個人情報を処理する方法については、LinkedIn のプライバシーポリシー https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy を参照してください。
Kununu
弊社の Web サイトでは Kununu のソーシャルメディアプラグインを使用しています。このために「Kununu」ボタンを使用しています。これは Kununu からのサービスです。このようなプラグインを搭載した弊社の Web サイトのページにアクセスすると、ブラウザーで Kununu サーバーとの直接接続が確立されます。プラグインのコンテンツは Kununu によって直接ブラウザーに転送され、Web ページに組み込まれます。
プラグインが統合されているので、Kununu アカウントを持っていない場合や、そのとき Kununu にログインしていなかった場合でも、Kununu には、ブラウザーが弊社 Web サイト上の該当するページにアクセスしたことが通知されます。この情報 (IP アドレスを含む) はブラウザーからヨーロッパにある Kununu サーバーに直接転送され、保存されます。
Kununu にログインしている場合、Kununu は弊社 Web サイトへのアクセスを Kununu アカウントに直接結び付けることができます。プラグインを操作すると、対応する情報も Kununu サーバーに直接転送され、保存されます。情報は Kununu にも公開され、Kununu の連絡先に表示されます。
Kununu はこの情報を、広告、市場調査、ニーズベースの Kununu ページの設計に使用します。このために、Kununu は使用方法、監視、関係プロファイルを作成し、Kununu からお客様に表示された広告に関して弊社 Web サイトの使用を評価し、弊社 Web サイトでのお客様のアクティビティを他の Kununu ユーザーに通知し、Kununu の使用に関連する他のサービスを提供します。
弊社 Web サイトを使用して収集したデータを Kununu によって Kununu アカウントに割り当てたくない場合は、Kununu からログアウトしてから弊社 Web サイトにアクセスしてください。Kununu の http://www.kununu.com/info/agb 参照して、データ収集の目的と範囲、Kununu によるデータの処理と使用、これに関するお客様の権利、お客様のプライバシーを保護するために指定できる設定を確認してください。
顧客およびサプライヤーへの情報
Art. 13/ Art. 14 EU GDPR に基づく
information-obligation-for-customers-and-suppliers-jp.pdf (322.6 KiB)
応募者へのお知らせ
Art. 13/ Art. 14 EU GDPR に基づく
information_obligation_applicants_22-04-2024_en.pdf (440.8 KiB)
データ保護対応 Web 会議ツール
information-obligation-online-meetings-jp.pdf (747.2 KiB)